This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3351:SquashFS 加载导致内核严重错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638304/linux-am3351-squashfs-load-causes-kernel-panic

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

我们将 AM3351 CPU 用于具有128MB NAND 的集线器、并将 SDK V03.00.04用于我们的程序。

通过"nand write"命令、我们将 squarashFS 映像刷写到 NAND 中的分区9。

squashfs 的大小约为57MB、我们在测试中遇到了内核恐慌。

用于创建 squashfs 的命令是 mksquashfs ./rootfs my-test-rootfs.squashfs

UBIFS 的大小约为83MB。 此文件格式在我们的测试中工作正常。

我们的想法是将两个 rootfs 存储到 NAND 中。

创建 UBIFS 的命令使用 TI SDK 脚本 create-ubifs.sh。

从 NAND 启动"squashFS"时、 我们在从 NAND 上的 mtdblock9加载 rootfs 时遇到了内核严重错误。

下面是加载"squashfs"的日志:

正在启动内核...
[0.000000]  在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]  正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]  正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]  Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (albertc@albertc-RD1)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1挤占 Mon Nov6 20:38:03 CST 2017
[0.000000]  CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000]  CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]  机器模型:TI AM335x xxxxxxxxxxx
[0.000000]  CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
[0.000000]  内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]  CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]  AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]  在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:64960
[0.000000]  内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mtdblock9 ro noinitrd rootfstype=squashfs wait=1
[0.000000]  PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]  条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]  inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]  内存:226916K/262144K 可用(5403K 内核代码、218K rwdata、1748K rodata、256K init、231K BSS、 10652K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]  虚拟内核内存布局:
[0.000000]    矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)  
[0.000000]    fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000]    vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000]    低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000]    pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000]    模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000]     .text:0xc0008000 - 0xc0703f74 (7152 KB)
[0.000000]     .init:0xc0704000 - 0xc0744000 (256KB)
[0.000000]     .data:0xc0744000 - 0xc077a838 (219KB)
[0.000000]      .bss:0xc077c000 - 0xc07b5f80 (232KB)
[0.000000]  slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]  可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]   叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]  NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]  IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000]  OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000018]  sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000045]  时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000059]  OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000591]  clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000804]  控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000836]  警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000845]  这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000852]  更新您的内核命令行。
[0.000872]  校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.058771]  pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.058935]  安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.058952]  mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.059785]  正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.059821]  正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.059861]  正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.05978]  初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.059895]  正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.059912]  正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.059947]  CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.060392]  为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.063100]  devtmpfs:已初始化
[0.076913]  VFP 支持 v0.3:实施方41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.095169]  OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.099219]  OMAP-hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.099232]  OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
[0.102417]  OMAP-hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.102426]  OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
[0.158792]  时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.161382]  pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.162851]  NET:注册协议系列16.
[0.165500]  DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.188830]  空闲:使用调节梯
[0.218818]  空闲:使用调速器菜单
[0.224534]  OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.234532]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.237106]  硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.279847]  EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.283277]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.283377]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.283516]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.284072]  omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.284134]  OMAP_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.284309]  pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.284320]  pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.284378]  PTP 时钟支持已注册
[0.284643]  EDAC MC:版本:3.0.0
[0.285993]  OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.287608]  时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.301539]  NET:注册协议系列2.
[0.302458]  TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.302505]  TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.302542]  TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.302629]  UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.302654]  UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.302845]  NET:注册协议系列1.
[0.303898]  硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.306247]  futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.316791]  NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.319089]  块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要250)
[0.319122]  已注册 IO 调度程序 NOP
[0.319140]  已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.319367]  注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.321343]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.403557]  串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.408620]  44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[1.014290]  控制台[ttyS0]已启用
[1.019261]  481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)是8250
[1.037382]  循环:模块已加载
[1.043724]  libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.049738]  峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
[1.057265]  usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
[1.063111]  usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
[1.068639]  usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[1.074827]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Ether
[1.080808080807]  usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
[1.086684]  usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[1.092553]  usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[1.098334]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[1.104348]  usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[1.110110110]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[1.116498]  EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.123116]  EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[1.128615]  EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.134001]  ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.140278]  ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
[1.145981]  i2c /dev/entries 驱动程序
[1.152277]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[1.159691]  cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
[1.166659]  sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.172914]  sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[1.177801]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:pin 44e10960.0已由48302100.ECAP 申请;无法申请48060000.MMC
[1.189110]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:Pin-88 (48060000.MMC)状态-22
[1.196200]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_mmc1_pins 请求引脚88 (44e10960.0)
[1.208453]  OMAP_hmc 48060000.MMC:应用设置时出错、反向
[1.216140]  omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.377922]  Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.384572]  sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.394328]  ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.400792]  OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
[1.408993]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[1.414589]  usbhid:USB HID 内核驱动程序
[1.419909]  NET:注册协议系列10.
[1.425992]  SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.431864]  NET:注册协议系列17.
[1.436662]  注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.441265]  OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.449113]  支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.453475]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.460973]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.466163]  GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.474120]  mmc1:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[1.480745]  nand:找到器件、制造商 ID:0xC2、芯片 ID:0xF1
[1.487141]  Nand:Macronix MX30LF1G18AC
[1.492065]  mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[1.497632]  nand:128 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.505280]  nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
[1.512256]  在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
[1.518433]  在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
[1.523881]  0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.530729]  0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.538137]  0x000000040000-0x000000060000:"NAND.SPL.Backup2"
[1.545417]  0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
[1.552806]  0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.560402]  0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
[1.567413]  0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
[1.574603]  0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.582500]  0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
[1.591898]   0x000000a00000-0x000010000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.597846]  MTD:分区"NANN.FILE-SYSTEM"扩展到器件"8000000.nand"的末尾--大小截断为0x7600000
[1.668163]  tps65217 0-0024:从寄存器0x16读取失败
[1.673350]  VDDS_DPR:无法启用
[1.677404]  tps65217 0-0024:注册 tps65217-PMIC 稳压器失败
[1.684105]  tps65217-PMIC:tps65217-PMIC 的探头失败、错误-121
[1.691487]  tps65217 0-0024:无法读取修订版寄存器:-121
[1.697925]  tps65217:0-0024的探测失败,错误-121
[1.703700]  OMAP_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.11
[1.710904]  at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.718221]  at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.725352]  at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.732565]  at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.739535]  OMAP-i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
[1.745908]  hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[1.755452]  vmmcsd_fixed:正在禁用
[1.759089]  WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.764897]   VFS:无法打开根设备"mtdblock9"或未知块(31、9):错误-19
[1.772998]  请附加正确的“root="引导选项;以下是可用分区:
[1.781463]  1f00       128 mtdblock0 (驱动程序?)
[1.786555]  1f01       128 mtdblock1 (驱动程序?)
[1.791720]  1f02       128 mtdblock2 (驱动程序?)
[1.796804]  1f03       128 mtdblock3 (驱动程序?)
[1.801934]  1f04       256 mtdblock4 (驱动程序?)
[1.807018]  1f05       1024 mtdblock5 (驱动程序?)
[1.812144]  1f06       128 mtdblock6 (驱动程序?)
[1.817229]  1f07       128 mtdblock7 (驱动程序?)
[1.822334]  1f08       8192 mtdblock8 (驱动程序?)
[1.827417]1f09        120832 mtdblock9 (驱动程序?)
[1.832520]  内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (31、9)
[1.840918]  --[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (31、9)
[80.687620] 随机:非阻塞池已初始化

下面是加载"ubifs"的日志:

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (albertc@albertc-RD1)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1抢先于2017年11月7日15:03:49 CST 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:TI AM335x D-Link/Alpha 模型 DCH-G601
[0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048 rootfstype=ubifs rootwait=1
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]内存:226916K/262144K 可用(5403K 内核代码、218K rwdata、1748K rodata、256K init、231K BSS、 10652K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0703f74 (7152 KB)
[0.000000].init:0xc0704000 - 0xc0744000 (256KB)
[0.000000].data:0xc0744000 - 0xc077a838 (219KB)
[0.000000].bss:0xc077c000 - 0xc07b5f80 (232KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000017] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000046]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000060] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000594] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000805]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000838]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000846]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000853]更新内核命令行。
[0.000873]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.058765] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.058931]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.058948]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.059779]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.059816]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.059856]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.059875]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.059892]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.059908]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.059943] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.060392]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.063098] devtmpfs:已初始化
[0.076912] VFP 支持 v0.3:实施方41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.095148] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.099224] OMAP-hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.099238] OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
[0.102423] OMAP-hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.102432] OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
[0.158828]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.161384] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.162842] NET:注册协议系列16.
[0.165489] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.188825]空闲:使用调节梯
[0.218814]空闲:使用调速器菜单
[0.224507] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.234497] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev,延迟探针
[0.237062]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.279828] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.283259] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.283357] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.283498] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.284062] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.284125] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.284297] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.284308] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.284364] PTP 时钟支持已注册
[0.284630] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.285972] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.287578]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.301531] NET:注册协议系列2.
[0.302454] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.302502] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.302538] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.302625] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.302649] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.302837] NET:注册协议系列1.
[0.303896]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.306255] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.316813] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.319146] Block Layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 250)(已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要250)
[0.319179]已注册 IO 调度程序 NOOP
[0.319196]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.31919]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.321388] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.403697]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.408763]在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的44e09000.serial: ttyS0是8250
[1.015738]控制台[ttyS0]已启用
[1.020721] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS3为8250
[1.039053]循环:模块已加载
[1.045228] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.051296]峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
[1.058889] usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
[1.064678] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
[1.070208] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[1.076398] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[1.082338] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
[1.088283] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[1.094126] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[1.099904] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[1.105918] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[1.111682] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[1.118117] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.124690] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[1.130200] EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.135584] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.141862] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
[1.147559] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.153868] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[1.161281] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
[1.168295] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.174504] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[1.179384] pinctrl-single 44e10800.pinmux:pin 44e10960.0已由48302100.ECAP 申请;无法申请48060000.MMC
[1.190704] pinctrl-single 44e10800.pinmux:Pin-88 (48060000.MMC) status -22
[1.197812] pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_mmc1_pins 请求引脚88 (44e10960.0)
[1.210058] omap_hmc 48060000.mmc:应用设置时出错、反向
[1.217768] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.377888] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.384531] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.394282] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.400740] OMAP-Hsmmc 481d8000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
[1.408938] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[1.414533] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[1.419851] NET:注册协议系列10.
[1.425940] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.431795] NET:注册协议系列17.
[1.436596]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.441224] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.449080]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.453441]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.4960] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.466138] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.473745] mmc1:将未知 CIS tuple 排队0x91 (3个字节)
[1.480618] nand:找到器件、制造商 ID:0xC2、芯片 ID:0xF1
[1.487015] Nand:Macronix MX30LF1G18AC
[1.491944] mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[1.497614] nand:128 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.505264]与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.512150]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
[1.518326]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
[1.523776] 0x000000000000-0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.530611] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.538011] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
[1.545292] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
[1.552672] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.560277] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
[1.567283] 0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
[1.574486] 0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.582367] 0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
[1.591747] 0x000000a00000-0x000010000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.597696] MTD:分区"NAND.FILE-SYSTEM"扩展到器件"8000000.nand"的末尾,大小截断为0x7600000
[1.668134] tps65217 0-0024:从寄存器0x16读取失败
[1.673317] VDDS_DPR:无法启用
[1.677376] tps65217 0-0024:注册 tps65217-PMIC 稳压器失败
[1.684074] tps65217-PMIC:tps65217-PMIC 的探头失败、错误-121
[1.691465] tps65217 0-0024:无法读取修订版寄存器:-121
[1.697899] tps65217:探测器0-0024失败,错误-121
[1.703677] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0版本0.11
[1.710869] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.718181818185] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.725318] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.732527] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.739494] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、100kHz
[1.745867] ubi0:连接 mtd9
[2.206852] ubi0:扫描完成
[2.232593] ubi0:卷0 ("rootfs")从632调整为920 LEB
[2.2399810] ubi0:附加的 mtd9 (名称"NAND.file-system"、大小118 mib)
[2.246470] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[2.253441] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[2.260194] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[2.267188]普遍存在0:良好的 PEB:943、不良 PEB:1、损坏的 PEB:0
[2.273238] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[2.280510] ubi0:最大/平均擦除计数器:1/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1021201233
[2.289700] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:943、为不良 PEB 处理保留的 PEB:19
[2.298988] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 53
[2.307635] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[2.317042] vmmcsd_fixed:正在禁用
[2.337602] WLAN-en-regulator:正在禁用
[2.347771] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 54
[2.398754] UBIFS (ubi0:0):开始修复可用空间
[8.926636] UBIFS (ubi0:0):可用空间修复完成
[8.947729] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
[8.955178] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[8.965175] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:115421184字节(110 MIB、909 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
[8.975851] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
[8.981734] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 98A6E19C-2928-4FC3-9603-E5F85C491F3C、小型 LPT 模型
[8.994659] VFS:在设备0:14上安装了根(ubifs 文件系统)。
[9.002262] devtmpfs:已安装
[9.005787]释放未使用的内核内存:256K (c0704000 - c0744000)
[9.012207]此架构不具有内核内存保护。
[9.220891] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
[9.258363] systemd[1]:无法插入模块'autofs4':没有此类文件或目录
[9.293496] random:可通过17位熵进行系统读操作
[9.33503] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[9.35548] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到[1mArago 2016.05[0m!

[9.379212] systemd[1]:将主机名设置为 。
[9.389346] systemd[1]:正在从随机发生器初始化计算机 ID。
[9.832238] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
[10.100761] systemd[1]:uim-sysfs.service:在 uim-sysfs.service/start 上找到了订购周期
[10.109292] systemd[1]:uim-sysfs.service:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
[10.117017] systemd[1]:uim-sysfs.service:找到了对 uim-sysfs.service/start 的依赖
[10.125052] systemd[1]:uim-sysfs.service:删除作业 uim-sysfs.service/start,从而中断订购周期
[10.134802] systemd[1]:删除了 uim-sysfs.service:作业 uim-sysfs.service/start 以从 uim-sysfs.service/start 开始中断订购周期
[[1m[31m 跳过[0m]找到订购周期,跳过 uim-sysfs.service
[10.180621] systemd[1]:侦听日志套接字。
[[32m 正常[39m]收听日志套接字。
[10.234510] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[[32m 正常[39m]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[10.266401] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[[32m 正常[39m]侦听 udev 控制套接字。
[10.298711] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[[32m OK [39m]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[10.332722] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[[32m OK [39m]已创建层用户和会话层。
[10.358072] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[[32m OK [39m]已到达目标远程文件系统。
[10.387981] systemd[1]:已达到目标交换。
[[32m 正常[39m]已达到目标交换。
[10.408254] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[[32m 正常[39m]侦听 udev 内核套接字。
[10.438306] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[[32m OK [39m]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[10.468240] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[[32m OK [39m]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[10.500633] systemd[1]:创建的层系统层。
[[32m OK [39m]已创建层面系统层面。
[10.528098] systemd[1]:已达到目标层。
[[32m 正常[39m]达到目标层。
[10.555476] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[10.605094] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[10.703146] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
正在启动设置虚拟控制台...
[10.745158] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[10.820458] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[[32m OK [39m]已创建片系统-串行\x2dgetty.slice。
[10.857157] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
正在开始应用内核变量...
[10.900812] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
[[32m OK [39m]已创建片 system-Getty.slice。
[10.928486] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[[32m OK [39m]正在侦听 Syslog 套接字。
[10.973522] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[11.023960] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[11.089229] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[[32m OK [39m]已启动向控制台目录监视发送密码请求。
[11.163680] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[11.248144] systemd[1]:已达到目标路径。
[[32m 正常[39m]达到目标路径。
[11.307249] systemd[1]:已安装调试文件系统。
[[32m OK [39m]已安装调试文件系统。
[11.348420] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[[32m OK [39m]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
[11.363785] systemd[1]:挂载的临时目录。
[[32m OK [39m]已安装的临时目录。
[11.389066] systemd[1]:已启动日志服务。
[[32m 正常[39m]已启动日志服务。
[[32m OK [39m]已启动设置虚拟控制台。
[[32m OK [39m]已开始为当前内核创建所需 sta...ce 节点列表。
[[32m 正常[39m]已开始应用内核变量。
[[32m OK [39m]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在启动重建动态链接器缓存...
正在启动重建硬件数据库...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[[32m 正常[39m]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[13.429373] systemd-journale[89]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[[32m OK [39m]已开始重建动态链接器缓存。
[[32m OK [39m]已开始将日志刷新到持久存储。
[[32m OK [39m]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[[32m 正常[39m]已安装/var/volatile.
[[32m 正常[39m]已安装/media/ram.
[[32m 正常[39m]已启动 udev 内核设备管理器。
[[32m OK [39m]已达到目标本地文件系统。
正在开始重建日记账目录...
正在开始创建易失性文件和目录...
正在启动加载/保存随机种子...
[[32m OK [39m]已启动加载/保存随机种子。
[[32m OK [39m]已开始创建易失性文件和目录。
[[32m 正常[39m]已开始重建日志目录。
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
正在启动网络时间同步...
正在启动 Opkg 首次启动配置...
[[32m 正常[39m]已启动网络时间同步。
[[32m OK [39m]已开始更新 utmp 关于系统引导/关机。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[[32m 正常[39m]已同步达到目标系统时间。
[[1m[31mFAILED[0m]启动同步系统和硬件时钟失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[[32m 正常[39m]已开始重建硬件数据库。
正在开始更新已完成...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[[32m OK [39m]已启动 Opkg 首次启动配置。
[[32m 正常[39m]已开始更新已完成。
[[32m 正常[39m]找到器件/dev/ttyS0.
[20.779255] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[[32m 正常[39m]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[[32m 正常[39m]达到目标系统初始化。
[21.039419] OMAP_RTC 44e3e000:RTC 内核:将44e3e000 .RTC 注册为 rtc0
[[32m OK [39m]正在收听 dropbear.socket。
[[32m OK [39m]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[[32m OK [39m]开始每日清理临时目录。
[[32m 正常[39m]达到目标计时器。
[[32m 正常[39m]侦听 D 总线系统消息总线插座。
[[32m 正常[39m]达到目标套接字。
[[32m 正常[39m]已达到目标基本系统。
[[32m OK [39m]已启动内核日志记录服务。
[21.350778]加载从 Linux 版本 R8.7_SP1-0-g13c25bc 回移植的模块
[21.470388]反向端口由反向端口.git R8.7_SP2-0-gd4777ef 生成
[[32m OK [39m]已启动系统日志记录服务。
[21.577024] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.

如果您对解决此问题有任何见解、我们将不胜感激。

在研究的一些文章中,他们说“squashfs”主要用于只读文件系统。

但我们的程序需要写入用户定义的数据。 那么,我是否可以使用"squashFS"使 rootfs 具有读/写行为?

因此,当使用“squarashfs”作为 Nand 的最终 rootfs 时, 我们是否可以对我们的服务进行读/写操作?  

谢谢、

AlbertC。

正在启动内核...
[0.000000]  在物理 CPU 上启动 Linux 0x0[0.000000]  启动 cgroup Subsys CPU[0.000000]启动  cgroup Subsys cpuacct[0.000000]  Linux 版本4.4.4.12-g3639bea54a (albertc-rd1@)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)[1.05]  (CPU 版本0.387b):cr 1 (CPU:cr)   PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存[0.000000]  机器模型:TI AM335x xxxxxxxxxxx[0.000000]  CMA:保留24 MIB at 0x8d000000[0.000000]  内存策略:数据高速缓存写回[0.000000]  CPU: 所有 CPU 均以 SVC 模式启动。[0.000000]  AM335X ES2.1 (NEON)[0.000000]  在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。  总页数:64960[0.000000]  内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mtdblock9 ro noinitrd rootfstyp=sashfs rootwait=1[0.000000]  PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)[0.000000]  条目高速缓存表条目:32768 (顺序:5、131072字节) PID 哈  希表条目:16000000 (单位:0.536字节)   提供226916K/262144K (5403K 内核代码、218K rwdata、1748K rodata、256K init、231K BSS、 10652K reserved、24576K CMA-reserved、0K HIGHMEM)[0.000000]  虚拟内核内存布局:[0.000000]    矢量 :0xffffff0000 - 0xffffff1000 ( 4KB)[0.000000]    fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072KB)[0.000000]    vmalloc:0xd0800000 - 800000000     (0x000000)        fe000000 00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)[0.0000]    模块:bbf000000 - b2b00000 ( 14 MB)[0.000000]     .text:0xc0008000 - 0xc0703f74 (7152 KB)[0.07]     .init:0xc0704000 - 0xc0744000 (256 KB)[0.7719]     .data:0xc27000000 - 0xbss        0xc077c000 - 0xc07b5f80 (232KB)[  0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes =1[0.000000]  可抢占式 RCU 分层实现。[  0.000000] 将叶片扇出的构建时间调整为32。[  0.Nr] IRQ_IRQs:0.000000:16  :0x000000 INTC 修订  版(在发生时钟源代码为0.000000)、INQs:0x000000:0x000000:0.000000 24000000 Hz[0.000018]  时  钟的 timer2:24MHz 时32位、分辨率41ns、每89478484971ns[0.000045]个时钟源循环一次:Timer1:屏蔽:0x836 FFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_804ns[0.000059]  个时钟源:    无匹配时钟源:0.000381[0.00010000]个时钟源:0:0   您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'[0.000845]替换  ,这可确保您仍能看到内核消息。 请[0.000852]  更新您的内核命令行。[0.000872]  校准延迟循环... 597.60 BogoMips (lpj=2988032)[  0.058771] pid_max:默认值:32768最小值:301[0.058935]  安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)[  0.058952]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序: 0、4096字节)[0.059785]  初始化 cgroup 子系统 IO[0.059821]  初始化 cgroup 子系统存储器[0.059861]  初始化 cgroup 子系统设备[0.05978]  初始化 cgroup 子系统冰箱[0.059895]      一致性初始化 cgroup 子系统事件[0.059912]初始化 cgroup 子系统子系统缓冲区[0.05978] CPU 写入:CPU 写入: OK[  0.060392]为0x80008200 - 0x80008258[0.063100]  devtmpfs 设置静态标识映射:已初始化[0.076913]  VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分变体 c hw3[0.095169]  omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable failed[0.099219]_hw323[0.0_mod_gmod_g0:    无法为目标重置[0.024mod:natomap_mod_mod_g0:n_rev 0:无法启用   D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16[0.102426]  OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)[  0.158792]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:191126042772750000[ 0.28852ns      已初始化的原始子系统:0.256] PRECISTRL 16852485[0.852485]为初始化的256]子系统分配0.85241638b]   使用调节器梯形[0.218818]  cpudleidle:使用调节器菜单[0.224534]  OMAP GPIO 硬件版本0.1[0.234532]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev:正在推迟  硬件探测器[0.23737ma]    新的 CCR[0.2837dma]驱动  程序库:不受支持的 CCS[0.274[0.37dma] bdma] bdma]调试驱动程序库:CC2837dma[ 0.294[0.37dma] bdma] 已注册的新接口驱动程序集线器[0.283516]  usbcore:已注册的新设备驱动程序 usb[0.284072]  omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/sm@210000/pinmux@800/pinmux_i2pinmux_pins 的 pctldev、推迟节点800[0.28448x_ips/sm  :/ocp/l4_wkup intrin64x_i2p2p2pinu000_ips/sm:不能找到节点150_ipc10000_ips/smux_ip_ipc1000@@@i2p2p2p2p2p2pin_ips/smux_ips/sm:   1已注册[0.284320]  pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti [0.284378]  PTP 时钟支持已注册[0.284643]  EDAC MC:版本:3.0.0[0.285993]  OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400[0.287608]  时钟源:切换到时钟源 Timer1[0.301539]  NET:已注册协议系列2[0.302458]  TCP 已建立  TCP 表格:2048条目:2048条目(表:):2048条目: 1、8192字节)[0.302542]  TCP:配置的哈希表(建立2048 BIND 2048)[0.302629]  UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)[0.302654]  UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)[0.302845]  UDP 哈希表条目:注册协议系列1[0.303898]   通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、5个可用计数器[0.306247]  futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)[0.316791]  NTFS:驱动程序2.1.32 [标志: R/O]。[0.319089]  块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要250)[0.319122]  已注册 IO 调度程序 NOOP [0.319140]  已注册 IO 调度程序最后期限[0.319367]  已注册 IO 调度程序 cfq (默认)[0.321343]  pinctrl-单个44e10800.pinmux:142个引脚(默认)、  以0.825405620端口共享[0.354057]串行驱动程序  44e09000.serial: MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的 ttyS0是8250[  1.014290]控制台[ttyS0]启用[  1.019261] 481a6000.serial: tmIO 0x481a6000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS3是8250[  1.037382]循环:模块已加载  的 libpPhy[ 1.037382]:总线:1.024]:固件库:1.024]   v0.9.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序[1.057265]  usbcore:注册的新接口驱动程序 pegasus[1.063111]  usbcore:注册的新接口驱动程序 aix[1.068ete]  usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a[1.074827]  usbcore  :注册的新接口驱动程序 b80674[1.0687] usbcore:注册的 CDC[1.0687] sysbcore:注册的新接口驱动程序 bcore:注册的80647]   注册的新接口驱动程序 smsc95xx[1.092553]  usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080/1.098334]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset [1.104348]  usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus[1.110110110110110]usbcore  :注册的新接口驱动程序 CDC_NCM[1.116CDC] EHCI_hci[1.8615]  通用 USB 驱动  程序平台[1.12HCI-ECC-1.5]增强型 USB 驱动程序平台:OMAP-123CD2[1.86CD]   OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序[1.134001]  ohci_hcd:USB 1.1 '开放'主机控制器(OHCI)驱动程序[1.140278]  ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序[1.145981]  i2c /dev 条目驱动程序[1.152277]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒[1.1596591]  已找到"dhci-methods:"1.159652]   安全数字主机控制器接口驱动程序[1.172914]  sdhci:版权所有(c) Pierre Osman[1.177801]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:pin 44e10960.0已由48302100.ECAP 申请;无法申请48048060000.mmc[1.189110]  pintrl-single 44e800.mux 引脚(pinmc100.mc=pin100.mc=pin100.mc=100.mc=pin100.mc=pin100.mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc4480100.mu20mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@mc@      应用设置时出错、反向返回[1.216140]  omap_hsmmc 48060000.mmc:GOT CD GPIO[1.377922]  Synopsys Designware 多媒体接口驱动程序[1.384572]  sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手[1.394328]  ledtrig-cpu:注册以指示在    以下几个 mcu 内核上的活动:1.8mcu mc[1.48d8000: 注册的新接口驱动程序 usbhid[1.414589]  usbhid:USB HID 核心驱动程序[1.419909]  NET:注册协议系列10[1.425992]  SIT:IPv4隧道驱动程序上的 IPv6 [1.431864]  NET:注册协议系列17[1.436662]  注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器已注册[1.441265]  OMAP-VOLTGE_Late: 未添加电压驱动程序支持[1.449113]  支持 ThumbEE CPU 扩展。[1.453475]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序[1.460973]  OMAP-GPMC 500000.GPMC:GPMC 修订版本6.0[1.466163]  GPMC_mem_init:禁用0x0-0x1000000[1.474120]上映射的 CS 0    :未知芯片组 ID:0x4891](制造商  :0x4801c2:0x4891]芯片组 ID:0x1471c1:未知) Macronix MX30LF1G18AC[1.492065]  mmc1:地址0001[1.497632]  nand:128 mib、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64[1.505280]  nand: 使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案[1.512256]  在 MTD 设备上找到10个部件分区8000000.n 和[1.518433]  在“8000000.nand”上创建10个 MTD 分区:[1.523881]  0x0000000000000000 SPL 0x000000000000000000.000000000000001700[0x000000010000.0000.000000010000.0000.00000000      :“NAND-0000000150000.0000.0000.0000.0000.0000.000000010000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000:“0x0000.0000.0000.0000.0000”       "000000.u-boot-env"[1.574603]  0x0000001e0000-0x200000:"NAND.u-boot-env.Backup1"[1.582500]  0x000000200000-0x000000a00000:"NAND.kernel"[1.591898]  0x000000a00000-0x000010000000:"NAND.file-system"[ 1.5825100]从 NAND.0[1.6724]  文件中删除并将其从0x67404[1.67404[1.6764]文件扩展到0x6764]、然后    将其从0x67404[1.67404[1.6764]15[1.6764]从0x6764]15000[1.6764]文件扩展到0x6764[1.6764[1.6764]   无法注册 tps65217-PMIC 电脑控制器[1.684105]  tps65217-PMIC:tps65217-PMIC 的探测失败,错误-121[1.691487]  tps65217 0-0024:无法读取修订版寄存器:-121[1.697925]  tps65217:在  OMAP 1042[1.0024_1.0004b24]上的探测器失败,错误为024[1.0002c24]   32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入[1.718221]  at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入[1.725352]  at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可  写、1字节/写入[1.732565] at24 2-0057:1字节/写入[1.725352]、  inesn iptose[1.768kHz、ines1.782kHz、ines1.782[1.782]i 字节/ina.i100kHz、inesn iptose[1.72241kHz、inesn、ines1.782kHz   无法打开 RTC 设备(rtc0)[1.755452]  vmmcsd_fixed:禁用[1.759089]  wlan-en-regulator:禁用[1.764897]  vfs:无法打开根设备"mtdblock9"或未知块(31、9):错误-19[1.772998]  请在此处附加正确的"root= 1.7863]引导分区选项;  f781[1.7800]可用分区       128 mtdblock0 (驱动程序?)[1.786555]  1f01       128 mtdblock1 (驱动程序?)[1.791720]  1f02       128 mtdblock2 (驱动程序?)[1.796804]  1f03       128 mtdblock3 (驱动程序?)[1.801934]  1f04       256 mtdblock4 (驱动程序?)[1.807018]  1f05       1024 mtdblock5 (驱动程序?)[1.812144]  1f06       128 mtdblock6 (驱动程序?)[1.817229]  1f07       128 mtdblock7 (驱动程序?)[1.822334]  1f08       8192 mtdblock8 (驱动程序?)[1.827417]  1f09      120832 mtdblock9 (驱动程序?)[  1.832520]内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (31、9)[  1.840918]--[结束内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (31、9)[ 80.687620]随机:非阻塞池已初始化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请在内核命令行中将 rootwait 重命名为 rootdelay=1。 rootwait 不接受任何参数。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal:

    感谢您对"rootdelay=1的回答。

    我在新的 squarashfs 文件系统的 nand 命令行中尝试了它。

    此选项正帮助 Linux 内核安装它。

    但我遇到另一个问题、即引导过程进入紧急模式并在那里停止。

    我尝试了"退出"或"系统默认设置"以继续此过程、结果对我无效。

    使用 UBIFS 格式时、Linux 内核可以装载它、我们的系统可以在正常模式下工作。

    我使用相同的文件对该 squarashFS 和 UBIFS 进行评级。 但是、我得到了不同的 sashfs 结果。

    请帮助我检查以下日志、如果我的 squarnFS 有任何问题、请让我检查。


    按空格键可在2秒钟内中止自动引导

    => n 和 ERASE.part NAND.FILE-SYSTEM

    NAND 擦除.part:器件0偏移量0xa00000、大小0x7600000
    在0x7fe0000擦除-- 100%完成。
    好的
    => ext4load MMC 0:2 0x81000000 dch-g601.02.061.rootfs.gzip.sqsh
    57171968字节在3904ms (14 MIB/s)内读取
    => n 并写入0x81000000 NAND.FILE-SYSTEM

    NAND 写入:器件0偏移量0xa00000、大小0x7600000
    123731968字节写入:好的
    => setenv nandrootfstype sashfs rootdelay=1
    => setenv nandroot /dev/mtdblock9 rw noinitrd
    =>运行 nandboot
    正在从 nand 引导...

    NAND 读取:器件0偏移量0x80000、大小0x40000
    262144字节读取:正常

    NAND 读取:器件0偏移量0x200000、大小0x800000
    8388608字节读取:正常
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x2aebf0]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ef1e000,结束8ef2a211... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (albertc@albertc-RD1)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1挤占 CST 2017年11月13日13:25:14日星期一
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x D-Link/Alpha 模型 DCH-G601
    [0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mtdblock9 rw noinitrd rootfstype=squashfs delay=1
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:226884K/262144K 可用(5423K 内核代码、218K rwdata、1752K rodata、264K init、231K BSS、 10684K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0709f74 (7176 KB)
    [0.000000].init:0xc070a000 - 0xc074c000 (264 KB)
    [0.000000].data:0xc074c000 - 0xc0782878 (219KB)
    [0.000000].bss:0xc0784000 - 0xc07bdf80 (232KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000017] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000046]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000060] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000599] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000813]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000845]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000853]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000860]更新内核命令行。
    [0.000879]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    [0.118807] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.118959]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.118975]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119807]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.119846]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.119885]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.119905]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.119924]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.119942]正在初始化 cgroup Subsys PID
    [0.119976] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.120408]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.123100] devtmpfs:已初始化
    [0.136896] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.155115] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.159184] OMAP-hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    [0.159198] OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
    [0.162382] OMAP_hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    [0.162391] OMAP_hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
    [0.218888]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.221428] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.222898] NET:注册协议系列16.
    [0.225563] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.248812]空闲:使用调速器梯
    [0.278801]空闲:使用调速器菜单
    [0.284577] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.294634] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.297215]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.339846] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.343269] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.34331] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.343513] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.344094] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.344158] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.344351] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.344364] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.34405]已注册 PTP 时钟支持
    [0.344677] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.346045] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.347689]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.361732] NET:注册协议系列2.
    [0.362664] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.362714] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.362751] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.362841] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.362867] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.363063] NET:注册协议系列1.
    [0.36431]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.366513] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.377092] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.37749] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.379892]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要250)
    [0.379929]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.379950]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.380197]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.382136] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.464859]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.469998] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [1.081714]控制台[ttyS0]已启用
    [1.086663]在 MMIO 0x481a6000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的481a6000.serial: ttyS3是8250
    [1.104937]循环:模块已加载
    [1.111350] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.117230]峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
    [1.124849] usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
    [1.130669] usbcore:注册了新接口驱动程序 aSix
    [1.136176] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [1.142395] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [1.148388] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
    [1.154258] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [1.160129] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [1.165884] usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
    [1.171926] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [1.177711] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [1.184117] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.190737] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [1.196213] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.201633] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.207910] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [1.213617] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.219955] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [1.22727273] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.234311] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.24051] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.245393] pinctrl-single 44e10800.pinmux:pin 44e10960.0已由48302100.ECAP 申请;无法申请48060000.MMC
    [1.256716] pinctrl-single 44e10800.pinmux:Pin-88 (48060000.MMC)状态-22
    [1.263825] pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_mmc1_pins 请求引脚88 (44e10960.0)
    [1.276073] omap_hmc 48060000.mmc:应用设置时出错、反向
    [1.283772] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.364903] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [1.374913] mmc0:地址59b4处的新高速 SDHC 卡
    [1.381199 ] mmcblk0:mmc0:59b4 ncard 14.9GiB
    [1.387187] mmcblk0:P1 P2
    [1.448016] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.454628] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.462295] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.470674] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.476345] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.480257] OMAP_hmc 481d8000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
    [1.489750] NET:注册协议系列10.
    [1.495806] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.50178] NET:注册协议系列17.
    [1.506506]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.511090] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.518943]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.523307]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.530893] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.536085] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.544141] Nand:找到器件、制造商 ID:0xC2、芯片 ID:0xF1
    [1.550669]与:Macronix MX30LF1G18AC
    [1.554561] nand:128 mib,SLC,擦除大小:128 KiB,页大小:2048,OOB 大小:64
    [1.562272] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.568722] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [1.574384]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [1.581486] mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [1.588374]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [1.593816] 0x000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.600881] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.608302] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.615651] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.622999] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.630488] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.637533]0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.644771] 0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.652750] 0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.662102] 0x000000a00000-0x000010000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.668051] MTD:"NAND.file-system"分区扩展到器件"8000000.nand"的末尾,大小截断为0x7600000
    [1.738181] tps65217 0-0024:从寄存器0x16读取失败
    [1.743366] VDDS_DPR:无法启用
    [1.747427] tps65217 0-0024:注册 tps65217-PMIC 稳压器失败
    [1.754128] tps65217-PMIC:tps65217-PMIC 的探头失败、错误-121
    [1.761536] tps65217 0-0024:无法读取修订版寄存器:-121
    [1.767970] tps65217:0-0024的探测失败,错误-121
    [1.773749] omap_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0版本0.11
    [1.780984] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.788292] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.795433] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.802661] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.809674] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2修订版0.11、100kHz
    [1.816045] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [1.826879]在安装根设备之前等待1秒...
    [2.840443] VFS:在器件31:9上安装了 root (squashfs 文件系统) readonly。
    [2.849855] devtmpfs:已安装
    [2.853413]释放未使用的内核内存:264K (c070a000 - c074c000)
    [2.859894]此架构没有内核内存保护。
    [3.356986] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.383054] systemd[1]:无法插入模块'autofs4':没有此类文件或目录
    [3.426307] random:使用7位熵进行系统读操作
    [3.462347] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [3.481454] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.05!

    [3.522776] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.529056] systemd[1]:正在从随机发生器初始化计算机 ID。
    [3.536075] systemd[1]:已安装瞬态/etc/machine-id 文件。
    [3.824007] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 在"服务"部分中的"ExecStopPre"
    [4.024824] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.032901] systemd[1]:sysinit.target:找到对 uim-sysfs.service/start 的依赖
    [4.040707] systemd[1]:sysinit.target:找到与 basic.target/start 的依赖关系
    [4.048014] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [4.055462] systemd[1]:sysinit.target:找到与 dbus.socket/start 的依赖关系
    [4.062668] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [4.070137] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 uim-sysfs.service/start 来中断订购周期
    [4.079620] systemd[1]:已删除 uim-sysfs.service:作业 uim-sysfs.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 uim-sysfs.service
    [4.124708] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.148903] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.178792] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.208493] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [4.240958] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.268140] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [4.298392] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.329676] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.359913] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.389773] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.418230] systemd[1]:已达到目标层面。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.438598] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.468104] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [4.488463] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.518501] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [4.553814] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.653421] systemd[1]:正在启动根设备上的文件系统检查...
    正在启动根设备上的文件系统检查...
    [4.761437] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
    正在开始应用内核变量...
    [4.794594] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.844151] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.914857] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [4.964185] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在挂载调试文件系统...[4.990492] systemd[1]:已达到目标交换。

    [确定]已达到目标交换。
    [5.015637] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.058041] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.112335] systemd[1]:已开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表。
    [确定]已开始为当前内核创建所需 sta...ce 节点的列表。[5.161843] systemd[1]:已开始应用内核变量。

    [确定]已开始应用内核变量。[5.212129] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。

    [确定]已启动安装虚拟控制台。[5.22991] systemd[1]:已安装 POSIX 消息队列文件系统。

    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.264093] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。[5.275836] systemd[1]:已挂载的调试文件系统。

    [确定]已安装调试文件系统。
    [5.482065] systemd[1]:已启动根设备上的文件系统检查。
    [确定]已启动根设备上的文件系统检查。
    [5.607048] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [失败]无法安装/media/ram.
    有关详细信息、请参阅'stemctl status media-ram.mount'。
    [Depend]依赖关系对于本地文件系统失败。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [跳过]找到订购周期,跳过 uim-sysfs.service
    [8.464899] systemd-journale[85]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已停止 ttyS0上的串行 Getty。
    [确定]已关闭 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]已在 tty1上停止 Getty。
    [确定]已关闭网络服务总线名称。
    [确定]关闭 dropbear.socket。
    [确定]已在 ttyO0上停止串行 Getty。
    [确定]停止每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已在 ttyGS0上停止串行 Getty。
    [确定]已在 ttyO3上停止串行 Getty。
    [确定]停止目标多用户系统。
    [确定]已停止内核日志服务。
    [确定] D 总线系统信息总线已停止
    [确定]已停止 gplv3-notice.service。
    [确定]登录服务已停止。
    [确定]关闭的 D-Bus 系统消息总线插座。
    [确定]已停止允许用户会话。
    [确定]停止 DCH-G601 Hubby 服务。
    [确定]已停止 DCH-G601停止 USB 网络接口。
    [确定]停止启动 USB 小工具。
    [确定]已停止 DCH-G601边缘演示服务。
    [确定]已停止 DCH-G601 Afero Security 服务。
    [确定]停止网络名称解析。
    [确定]已停止系统日志服务。
    [确定]已停止 DCH-G601连接管理器服务器。
    [9.507667] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [确定]已停止 DCH-G601 WiFi STA 守护程序服务器。
    [确定]停止 DCH-G601 attid 服务。
    [确定]停止常规后台程序处理守护程序。
    [确定]已停止 thermal-zone-init.service。
    [确定]已停止 dch-g601-host-wifi-service.service。
    [确定]达到目标登录提示。
    [9.759620] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    正在启动网络服务...
    [确定]已停止保存/恢复声卡状态。
    [确定]已停止管理声卡状态(恢复和存储)。
    [确定]停止目标基本系统。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已关闭网络名称解析服务总线名称。
    [确定]停止目标系统初始化。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已启动紧急 Shell。
    [10.591340] omap_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [确定]达到目标紧急模式。
    正在启动 Bind mount volatile /var/lib...
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [失败]无法启动“创建易失性文件和目录”。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-tmpfiles-setup.service'。
    [11.277011]《加载从 Linux 版本 R8.7_SP1-0-g13c25bc 中回移植的模块》
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [11.395969]反向端口由 backports.git R8.7_SP2-0-gd4777ef 生成
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]已启动 Bind mount volatile /var/lib.
    [12.701996] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [12.944286] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [14.634575] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [14.826720] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [14.833155] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [14.857387] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动网络时间同步...
    正在启动 Opkg 首次启动配置...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    欢迎使用紧急模式! 登录后、键入"journalctl -XB"进行查看
    系统日志、"systemctl reboot"重新引导、"systemctl default"或^D 至
    请重试以引导至默认模式。
    按 Enter 进行维护
    (或按 Ctrl-D 继续):[19.208574] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [19.214395] musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [19.299921]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [19.316016]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [19.494371] cfg80211:更新了世界监管范围:
    [19.519993] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [19.524404] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [19.557916] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [19.574323] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz、92000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [19.635012] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [19.648330] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [19.668253] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [19.68833] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [19.66493] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [19.727916] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [19.989112] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [20.093198] wlcore:已加载
    [20.096031] wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP1
    [20.898225] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.236
    [20.962409] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.69)
    [20.991809] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [33.502294] random:非阻塞池已初始化

    SH-3.2#

    谢谢、

    艾伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的 squashfs 映像中创建/media/ram 目录。