This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Linux 中的 BCH4支持

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638353/am3358-bch4-support-in-linux

器件型号:AM3358

我正在研究一个需要用于 NAND 的 BCH4 ECC 方案的项目。 我搜索了所有 uboot 修订版本、但没有针对 BCH4 ECC 的实现。

 非常感谢您在这方面提供的任何帮助(快速响应)。

GPMC 详细信息:

AM335x GPMC 控制器

NAND 详细信息:

MT29F2G08AABWP (微米与非金属)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在最新的 Processor SDK 中进行了介绍、看起来支持 BCH4。 查看 drivers/MTD/nand/omap_gpmc.c

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3358

    在 GPMC (AM335x GPMC) ECC BCH4读取和写入模式(BCH4 HW 检测和 HW 校正)中,eccSize0和 eccSize1的值是多少 ,ECC 计算  分别针对512Bytes 和2048Bytes NAND (无需备用字节保护)的页面大小。

    我的项目需要 BCH4硬件实现。

    所需值为  

    BCH4 (512页大小)

    读取模式 : ecsize0 =?

                ecsizee1 =?

    写入模式 : ecsize0 =?

                ecsizee1 =?

    和  

    BCH4 (2048页大小)

    读取模式 : ecsize0 =?

                ecsizee1 =?

    写入模式 : ecsize0 =?

                ecsizee1 =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件 BCH4支持 id、但我需要的是硬件 BCH4支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3358

    我正在研究一个需要硬件 BCh4支持的项目。 是否有人可以提供硬件 BCh4支持的补丁。

    GPMC 控制器:

    AM3358 GPMC

    NAND 详细信息:

    8位 Micron NAND

    页面大小:2KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3358

    我正在研究一个需要实施硬件 BCH4的项目。 AM335X 的 TRM 仅具有 8和16b BCH 编码的 ECC 数据映射。

    有人能帮我绘制  4b BCH 编码的 ECC 数据映射吗?

    NAND 详细信息:

    8位 NAND

    页面大小:2KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 README.nand 中的 u-boot doc 目录、不支持 BCH4、至少在 u-boot 中不支持。

    OMAP-ECC_BCH4_CODE_HW_DETECT_SW
    4位 BCH 代码(不支持)
    OMAP-ECC_BCH4_CODE_HW
    4位 BCH 代码(不支持)

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我在前面的帖子中提到  、u-boot 不支持 BCH4、但 AM335x 的 GPMC 硬件支持 BCH4。

    由于我们在 NAND OOB 空间中存在限制、因此我们将实施 BCH4。 如果有任何修补程序、请发布我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我四处看看、找不到任何补丁。

    Steve K.