This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748 lcdk

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640703/tms320c6748-c6748-lcdk

器件型号:TMS320C6748

您好!  

  我正在尝试使用最新的 CCS7和最新的 XDCTools 来运行有关 C6748的 TI-RTOS 技术讲座的实验。 但实验文件不起作用、兼容性错误是问题所在。 我应该将 XDCtool 迁移到之前的版本并更改 TI 编译器版本吗?  

我是否应该重新配置所有资源并链接新版本的所有库?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rabah、

    该技术讲座的实验是使用较早版本的 BIOS 和 XDCtools 创建的。 当前支持的 BIOS 和 XDCtools 版本作为处理器 SDK RTOS 软件的一部分提供、我们目前支持这些器件。

    n`t 安装 SDK、然后移植这些项目以使用最新的 BIOS 和工具、或者选择使用实验中推荐的版本、以便不会出现任何兼容性问题。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul