This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:DM388 V3.8.0软件包-- IPNC_RDK_V3.8.0-Linux-x86-Install.bin

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650018/ccs-dm388-dm388-v3-8-0-software-package-----ipnc_rdk_v3-8-0-linux-x86-install-bin

器件型号:DM388

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我已下载最新的软件包 DM388 V3.9.1。 但在调试后、我们 不熟悉 Linux 内核(V4.4.12);  

   我们需要这个软件包: DM388 V3.8.0软件包-- IPNC_RDK_V3.8.0-Linux-x86-Install.bin

谢谢。

柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您希望回到 V3.8.0而不是 V3.9.0。 是这样吗?

    请告诉我您硬件的详细信息。 是 CSK 板还是定制板?