This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:SDK 构建错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639564/rtos-am3359-sdk-build-error

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

 

在 PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_4_01_00_06编译期间出现错误。

错误如下。

"src/slave/state.asm"、警告! 在 EOF 上:[W0004]在 EOF 上打开块

"src/slave/sync.asm"、警告! 在 EOF 上:[W0004]在 EOF 上打开块

    1 [Main] sh 9892 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法为堆栈0x2AC780保留内存- 0x2B0000、Win32错误487

    1 [Main] sh 9892 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法为堆栈0x2AC780保留内存- 0x2B0000、Win32错误487

 

我找到以下帖子并为 Windows 2安装了64位 Git、并使用 git cmd 而不是命令提示符。 但我得到了相同的误差。

http://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/588195/2160762?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cygwin#2160762

 

我可以在上周…构建 AM57x SDK

您对此有什么想法吗?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、

    您能否突出显示您为获取此错误而采取的步骤?
    您的操作是否与 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Building_The_SDK 完全相同
    我想尝试在我的机器上重现它。

    此致、
    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

     

    我在 Processor SDK RTOS 构建 SDK 时执行了以下步骤。

    PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_4_00_00_04也没有问题。

     

    C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_01_00_06>setupenv.bat

     

    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path

    XDC 版本构建所需

    示例:设置 CG_XML_bin_install_path=C:/ti/cg_xml/bin

    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH

    XDC 版本构建所需

    示例:设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin

    (二

    环境配置:

      limit_SoC              :AM335x

      limit_boards            :evmAM335x icev2AM335x iceAMIC110 bbbAM335x skAM335x

      pdk_install_path        :/ti/PD3226~1/软件包

      C6X_GEN_INSTALL_PATH    :C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3

      toolchain_path_gcc      :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_a15      :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_A8        :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_A9        :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_M4        :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS

      toolchain_path_arm9      :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS

      toolchain_path_EVE      :C:/ti/arp32_1.0.8

      CL_PRU_INSTALL_PATH      :C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5

      utils_install_DIR        :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin

      FPULIB_PATH              :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu

      cross_tool_PRFX          :arm-none-eabi-

      XDC_INSTALL_PATH        :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core

      BIOS_install_path        :C:/ti/bios_6_46_05_55

      IPC_INSTALL_PATH        :C:/ti/ipc_3_46_02_04

      EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:C:/ti/edma3_lld_2_12_05_29

      NDK_INSTALL_PATH        :C:/ti/ndk_2_25_01_11

      IMGLIB_INSTALL_PATH      :C:/ti/imglib_c66x_3_1_1_0

      DSPLIB_INSTALL_PATH      :C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0

      MATHLIB_INSTALL_PATH    :C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0

      UIA_INSTALL_PATH        :C:/ti/uia_2_00_06_52

      IPC_platform:未知

      IPC_ALT_platform:

      PROC_SDK_INSTALL_PATH    :C:/ti/processor_sdk_rtos_am335x_4_01_00_06

    (二

    更改为短名称以支持包含空格的目录名称

    当前目录:C:/ti/processor_sdk_rtos_am335x_4_01_00_06

    已配置处理器 SDK 构建环境

    (二

     

    C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_01_00_06>gmake

     

    就这些

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

     

    我尝试在其他 PC 上构建它。 结果与…相同

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

     

    你有更新吗?

    我真的需要尽快解决这个问题。

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuerbis、

    是的,我下载了 PRSDK 软件包 processor_sdk_rtos_AM335x_4_01_00_02,并使用>gmake all 成功构建
    在构建之前、您是否在 CCS 中注册了组件?

    Lali