请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我有问题。
我的 SOC 编解码器 AIC3204配置为192kHz 采样/回放速率。
我想解调42kHz 载波 DSB-SC 调制信号。 我使用非常高效和锐利的 FFT/IFFT 策略、因为原始信号的频谱可以通过1024点 FFT 移位至0 (解调)。
因此、问题是载波为32768Hz、因为无法使用1024分 FFT 单元的整数将频谱移至0。
这可以通过将编解码器频率实时更改为187455 kHz 来实现。
当我更改编解码器频率时、信号失真。
我的问题是:
-在运行时重新配置编解码器的正确过程是什么? 我应该将其复位并重新进行 ADC 和 DAC 的所有配置?
-如何重置 DMA?
谢谢
Paolo