请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA750 您好!
我想知道 DRA750/DRA755的计时器6 (焊珠 A11)和计时器7 (焊珠 B13)是否可编程为 PWM 输入 或输出?
如果是、该 PWM 的频率和占空比有何限制?
如果我使用两个 DRA750 (或 DRA755)并连接了同一个计时器,我是说 SOC1焊球 A11 (B13)连接到 SOC2焊球 A11 (B13),那么将 SOC1上的 PWM 编程为输出,将 SOC2上的 PWM 编程为输入,
SOC2能否检测 SOC1发出的 PWM 信号?
对于我们的系统、SOC1是 DUT、SOC2是用于 验证 SOC1功能的 CPU 测试装置。