This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640539/66ak2h14-66ak2h14

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:66AK2H12

您好!

我对66AK2H12上未使用的 XFI 引脚有疑问。

是否可以浮动? (CLK、MDIO、Refres 和 TRX 数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeonkyu、您好!

    XFI 串行器/解串器信号和 Refres 可保持悬空。 未使用的 XFICLK 应按照 KeyStone II 硬件设计指南中的详细说明进行端接。 MDIO 是一个 LVCMOS IO、如果它连接到 PCB 上、则应进行端接。 硬件设计指南中也讨论了这一点。

    此致、Bill