This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:当使用 SPI 从模式时、数据始终发送和#39;1&#39。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639063/tms320c6748-data-send-out-always-1-when-using-spi-slave-mode

器件型号:TMS320C6748

我使用 D:\ti\c6748_StarterWare_1_20_04_01\examples\evmC6748\SPI 示例。

我设置 TX_DATA={0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF}、并使用示波器监控 SIMO 信号。

在主模式下、信号发送正常。

我做出了以下唯一的更改:

1) 1)使用3引脚模式

2) 2)受控模式

在从机模式下、SIMO 信号始终保持为"1"。

我调试 ISR、发现0x00和0xFF 正常发送到 SPITransmitData1()函数。

但为什么 SIMO 始终为"1"?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 C6748 SPI 控制器配置为从控制器、我想您可以在 SOMI 引脚上看到您的数据。 SIMO 引脚是受控模式中的输入、可能具有上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、黄诺曼
    非常感谢