This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:是否应该使用 OMAP-L13x 开始新设计?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, OMAP-L138, AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649093/omap-l138-should-i-start-new-design-using-omap-l13x

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137AM5718AM5728

我继承了一个使用 OMAP-L137的设计、并希望开始下一个硬件版本。 OMAP-L137是否仍推荐用于新设计? 在新软件版本等方面、它是否仍受支持?

我当时正在考虑将我的设计升级到 OMAP-L138、但这也是一项非常陈旧的技术、我也担心这方面的发展蓝图以及 TI 是否会继续支持它。 然而、围绕 L138的活动似乎比 L137多得多。 L138是否仍推荐 用于新设计?  

  为了使我的设计"面向未来"、我应该考虑其他哪些具有(单个) ARM+DSP 内核的 TI 器件?

谢谢  

L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorraine、

    两个器件均处于活动状态且仍在生产中。 它们最近被添加到最新版本的 Processor SDK (RTOS 和 Linux)中。

    [引用]但是、与 L137相比、L138的活动似乎要多得多[/引用]
    正确

    [报价]是否仍建议在新设计中使用 L138? [/报价]
    是的、如果器件已停产且支持有限、则器件产品页面中有相关说明。 OMAP-L138被列为活动器件。

    [引用]为了使我的设计"面向未来"、我应该考虑其他哪些具有(单个) ARM+DSP 内核的 TI 器件?[/引用]
    查看 AM572x 器件(AM5728)和 AM571x 器件(AM5718)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我有一个类似的问题。 我们目前使用的是 SM320VC5421 (TMS320VC5421的高温版本)。
    最新版本的 CCS 不支持 SM320VC5421 (需要使用 WinXP)。 不建议在新设计中采用 TMS320VC5421。

    推荐的替代方案似乎是 OMAP-L137。 当时正在考虑推出 OMAPL-137-HT。

    我担心很快就不会支持这一点。 那么、我应该改用 Sitara 类型处理器吗?
    没有太多是高温一种。 也需要低功耗。

    有什么建议吗?

    此致
    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、Lorraine、

    我已经联系了设计团队来详细说明这一点。 请等待他们的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorraine、

    Yordan 说得对、我们向许多不同类型的客户销售这些器件、他的评论是准确的。

    关于 EOL 问题、我们致力于满足客户需求、因此、我们采用库存管理和多采购策略等策略来解决连续性问题。  

    以下是参考 TI EOL 政策(第20节)的 TI GQC (通用质量指南)外部链接: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SZZQ076&keyMatch=general

    Nicolas、

    我看到您使用的是 HT 设备,它们来自不同的业务组。 我建议您致电您的 TI 当地销售代表并与他讨论您的公司需求。 我没有资格讨论来自我们业务部门的产品。

    以下是我们网站的链接、其中提供了有关 HT 处理器的更多详细信息。 http://www.ti.com/space-high-reliability/processor/overview.html

    我希望这对您有所帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、Rogerio、  

    感谢您的及时和详细回答。 非常感谢。  

    Lorraine