This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5504:在接收脉冲环境中的 TMS320C5504引导加载

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640614/ccs-tms320c5504-tms320c5504-bootloads-in-pulse-recieving-environment

器件型号:TMS320C5504

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我们正在设计具有 TMS320C5504 DSP 的 PCB。  DSP 始终接收周期性脉冲进入 INT0和 INT1引脚。

我们能否在接收脉冲时使用引导加载程序启动 DSP?

如果在引导加载时禁用 INT0和 INT1中断、则引导可能会成功完成。

请告诉我这是可能的、也是不可能的。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan