This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:PCIe 枚举

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650023/rtos-am5728-pcie-enumeration

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

我在 PCIe 的示例代码中看到、EVM 可以配置为根复合体。 但我们没有对 EPS 进行任何枚举。

TI RTOS 是否支持 PCIe 驱动程序中的枚举过程。 TI RTOS 中的驱动程序到底是什么

如果我有2个 EPS、如何处理 DSP 上的 TI RTOS 枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI PCIe RTOS 驱动程序对 RC 和 EP 本身进行配置、然后启动链路训练、该驱动程序不提供 RC 的枚举。 枚举通常由操作系统完成。 您可能需要使用 TI Linux RTOS 软件包进行 PCIe 枚举。

    此致、Eric