请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
大家好、
我们已经使用 AM3352制作了定制板。 我们需要从 PWM 模块生成50Hz 时钟。 我们将 ECAP0_IN_PWM0_OUT 用作 PWM。 我们可以实现25%、50%和75%的占空比生成。 但通过以下链接、支持的最小频率范围为1.5KHz。
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/557045/2040522
如何使用 ECAP0_IN_PWM0_OUT 生成50Hz 频率。
此致、
Avinash N