请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA756 工具/软件:Linux
您好!
我需要在 A15处理器(运行 Linux)和 IPU1 (运行 RTOS)之间共享相同 GPIO 组的一些 GPIO。
我计划避免使用 GPIO_CLEARDATAOUT 和 GPIO_SETDATAOUT 寄存器时出现读-写-修改问题、但我对这些寄存器的并发访问有一些顾虑。 在这种情况下是否可能发生写入冲突? 也就是说、如果我同时从 A15和 IPU1写入这些寄存器、是否存在问题?
谢谢你
此致、
弗朗西斯科