大家好、
我们使用了 dm3xx_sd_boot-6_leard 刷写实用程序、使用 SD 卡将 UBL、uboot 写入 Leopardboard 368的 Nand。 引导数据已成功复制到 SD 卡中、如下所示。 但是、没有 uboot 提示符。 以下程序是否需要进行任何更正?
root@用户笔记本电脑:~# fdisk -l
磁盘/dev/sda:320.1 GB、320072933376字节
255个缸盖、63个扇区/履带、38913个气缸
单位= 16065 * 512 = 8225280字节的气缸
扇区大小(逻辑/物理):512字节/512字节
I/O 大小(最小值/最佳值):512字节/ 512字节
磁盘标识符:0x274bbd70
器件引导 启动 结束 块 ID 系统
/dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
分区1不会在圆柱体边界上结束。
/dev/sda2 13 12749 102297600 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 12749 19371 53189632 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 19371 38914 156979201 5 扩展
/dev/sda5 19371 38115 150565888 83 Linux
/dev/sda6 38115 38914 6412288 82 Linux swap / Solaris
磁盘/dev/sdb:1977MB、1977614336字节
61个缸盖、62个扇区/履带、1021个气缸
单位= 3782 * 512 = 1936384字节的圆柱体
扇区大小(逻辑/物理):512字节/512字节
I/O 大小(最小值/最佳值):512字节/ 512字节
磁盘标识符:0x00000000
器件引导 启动 结束 块 ID 系统
/dev/sdb1 * 1 22 41601+ 6 FAT16
/dev/sdb2 * 23 1021 1889109 83 Linux
root@用户笔记本电脑:~# fdisk /dev/sdb
警告:已弃用 DOS 兼容模式。 强烈建议使用
关闭模式(命令"c")并将显示单位更改为
扇区(命令'u')。
命令(m 表示帮助):d.
分区编号(1-4):1.
命令(m 表示帮助):d.
所选分区2
命令(m 表示帮助):d.
尚未定义分区!
命令(m 表示帮助):W
分区表已更改!
调用 ioctl()以重新读取分区表。
警告:重新读取分区表失败,错误16:设备或资源占线。
内核仍使用旧表。 将在中使用新表
下一次重新引导或运行 partprobe (8)或 kpartx (8)后重新引导
同步磁盘。
root@用户笔记本电脑:~# CD /home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard
root@user-laptop:/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard 导出路径=$path:/usr/local/montavista/pro/devkit/arm/v5t_le/bin:bin.x86
root@user-laptop:/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard make
将-C sdcard_flash platform=DM36x 全部置为一体
make[1]:输入目录`/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard/sdcard_flash
make[1]:没有为`all '执行任何操作。
make[1]:离开目录`/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard/sdcard_flash
将-C sdcard_flash platform=DM35x 全部置为一体
make[1]:输入目录`/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard/sdcard_flash
make[1]:没有为`all '执行任何操作。
make[1]:离开目录`/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard/sdcard_flash
好的
root@user-laptop:/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard ./dm3xx_sd_boot 格式/dev/sdb
正在清洁 SD 卡
1000+0记录
1000+0记录输出
复制了1024000字节(1.0MB)、0.689451s、1.5MB/s
磁盘/dev/sdb:1021个气缸、61个缸盖、62个扇区/履带
sfdisk:错误:扇区0没有 msdos 签名
/dev/sdb:无法识别的分区表类型
旧情况:
未找到分区
新情况:
单位= 1048576字节的兆字节、1024字节的块、从0开始计数
器件引导开始 结束 MIB #blocks ID 系统
/dev/sdb1 * 0+ 40- 41- 41601+ b W95 FAT32
/dev/sdb2 * 40+ 1885- 1845- 1889109 83 Linux
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 为空
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 为空
已成功写入新分区表
正在重新读取分区表...
mkfs.vfat 3.0.7 (2009年12月24日)
0+0记录
0+0记录输出
复制0字节(0 B)、4.0165e-05 s、0.0 kB/s
0+1记录
0+1记录输出
复制了19个字节(19 B)、6.2804e-05 s、303 kB/s
共计15000
-rwxr-xr-x 1根15360000 2017-11-15 16:31 dm3xx.dat
已格式化 SD 卡/dev/sdb
中记录了10000+0
10000+0记录输出
复制10240000字节(10MB)、0.699891 s、14.6MB/s
dm3xx_boot_data_addr=0x0a4400
图像 dm3xx_boot_rec:a1aced00 100 3c 523 0 0 0 0 a4400
中记录了10000+0
10000+0记录输出
已复制10240000字节(10MB)、0.720156 s、14.2MB/s
写入 dm3xx 引导记录
请重新插入卡以进行自动安装或手动安装
root@user-laptop:/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard 进行安装
/dm3xx_sd_boot 数据
将数据复制到
正在写入/media/E860-D03C/dm3xx.dat
000200-006754、 25940字节<- sdcard_flash/sdcard_flash_DM36x.bin
008000-008200、 512字节<-测试模式1 2 3.
010000-015000、 20480字节<- ORIGINE/UBL_DM36x_NAND.bin
020000-044bb8, 150456字节<- original/u-boot-1.3.4-dm365_evm.bin
060000-1c76e0、 1472224字节<-原始/uImage-DM365
400000-bcb5c7、 8172999字节<- ORIGINE/ramdisk.gz
同步
DM355引导数据复制到上的数据文件/media/E860-D03C/dm3xx.dat 中
文件系统 1K 块 已使用%已安装
/dev/sdb1 40945 15001 25945 37%/media/E860-D03C
root@用户笔记本电脑:/home/user/Pictures/dm3xx_sd_boot-6_leopard
谢谢、