This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:液晶屏问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649312/linux-am5728-lcd-display-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我的矩阵 GUI 已经在运行、我编写了一个应用代码、在 LCD 上显示图片。

如果不停止矩阵 GUI、是否可以运行应用程序代码?   我尝试过串行,但图片无法显示。

如何旋转 LCD 显示屏?

谢谢、此致

Hiren Gohel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux SDK-04.01.00.06

    谢谢、此致、
    Hiren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    显示旋转说明如下:
    e2e.ti.com/.../537967

    另请参阅如何实现其他矩阵 GUI 示例。 它们都不需要停止矩阵 GUI 即可显示图片。

    此致、
    Yordan