This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:适用于66AK2HX 的 EVMK2H 评估模块

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649989/66ak2h12-evmk2h-evaluation-module-for-66ak2hx

器件型号:66AK2H12

适用于66AK2Hx 处理器的 EVMK2H 评估模块

此套件是否支持 Simulink。

尽快回复 PLZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在 Mathworks 论坛中提出此问题。
    通常、EVMK2H 可以运行 Linux OS (Yocto 项目)。 我不知道是否可以在此环境中安装 Simulink。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题非常广泛、我甚至不知道如何开始回答。  请 联系 MathWorks 技术支持 获取帮助、并查看我们 的系统要求页面

    我能告诉您的最好信息是、您无法在此平台上本地运行 Simulink。 使用代码生成、您可以生成控制或信号处理模型的 C 代码、并在几乎任何嵌入式平台上运行该代码。

    -Brian