This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux -Dra7xx-从低级配置显示流水线

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648964/linux-linux--dra7xx-configuring-display-pipeline-from-lowlevel

工具/软件:Linux

大家好、

是否可以从低级配置显示管道 ? 您是否有测试相同的示例应用程序?

此致、

Gokul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    您能否提供更多详细信息-您使用的是哪种 SDK 以及您想要实现的目标?

    您还可以检查以下内容是否符合您的要求:
    processors.wiki.ti.com/index.php
    processors.wiki.ti.com/index.php

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    currentlty 我们使用 TI 的3.01内核、我们将迁移到 glsdk/infoadas 内核:infoadas on-psdkla3.03内核。
    (git.ti.com/.../)

    假设一个管道 vid1使用 DRM 显示闪屏、另一个管道 GFX 使用 Weston 显示图形 HMI。 启动时、我们要使用 vid1流水线显示启动屏幕、然后切换到 HI-GFX 流水线。

    您是否有实现相同功能的示例应用程序?

    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul、

    我们没有一个示例应用程序可以执行相同的操作。

    DRM 一次只允许一个显示主控。 因此、在启动 Weston 之前、您需要关闭 DRM 闪屏应用程序。 这可能会导致屏幕空白时的短暂时间。

    此致、
    Venkat