This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:USB 3.0摄像头集成

Guru**** 1646210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649366/tmdsevm572x-usb-3-0-camera-intallation

器件型号:TMDSEVM572X

尊敬的:

我是 AM572x EVM 的新手。 目前、我将其与在 Linux 14.04上运行的主机 PC 配合使用。 我想连接到 JPoint Grey USB 3.0摄像机(安装 Fly Capture SDK)、但我不知道如何安装摄像机驱动程序? 请帮我解决这个问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照以下链接所述 TI 3D 机器视觉参考设计中的设计指南进行操作。 请注意第2.4节。

    www.ti.com/.../TIDEP0076
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我想 在板上安装 Linux 发行版、这意味着我不需要连接主机 Linux PC、能否下载 SDK 并使用图片:

    然后我下载.img 文件并写入 SD 卡:

    它是板载 Linux 发行版吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经遵循了该指南。 但我不知道板载哪种 Linux 发行版。 如果我在主机 PC (Linux)上下载并安装"Processor-SDK-Linux-Am572x"、然后在 SD 卡上写入"am572x-EVM-Linux-xx-xx.img"。 它是板载 Linux 发行版吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dele:

    您需要下载 AM57x PSDK bin 文件、然后可以基于该 PSDK 创建引导捆 SD 卡、并在 AM57x 板上运行该 SD 卡。 因此、您将在 AM57x 板上运行 Arago Linux 发行版。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    请遵循 TI 设计文档的第2.4节:

    www.ti.com/.../tiduc48b.pdf

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel Botev、

    我听从了你的意见。 现在、我在 LCD 上有一个屏幕:

    File:Sitara-linux-training-right-arrow.png

    要打开终端、我单击"设置"、我将看到 Wayland 终端。 现在的问题是:当我按照"FlyCapture2和 ARM.pdf"指南操作时、需要安装软件包:

      user$:sudo apt-get install libraw1394-11 libgtkmm-2.4-1c2a libglademm-2.4-1c2a libusb-1.0-0

    在主机 PC 中,我可以执行此操作,但在 Wayland 终端中,我无法使用命令行:opkg install libraw1394-11 ?

    它还需要将 FlyCapture2 SDK 复制到板上的某个位置、但我不知道如何上传到板上的 FlyCapture2 SDK?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEE、

    [引用 user="dele le"]

    现在的问题是:当我按照"FlyCapture2和 ARM.pdf"指南操作时、需要安装软件包:

      user$:sudo apt-get install libraw1394-11 libgtkmm-2.4-1c2a libglademm-2.4-1c2a libusb-1.0-0

    [/报价]

    您从何处获取本指南? 从哪里可以找到指向它的指针? 在您需要遵循的指南(以下链接)中、我没有看到此类说明?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pavel:

    我按照第2.4节(根据您的建议)、第4步(第10页)以及链接(或自述文件说明): http://www.ptgray.com/KB/10357。在该文件中的"配置操作系统和安装所需的库"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="dele le"]

    要打开终端、我单击"设置"、我将看到 Wayland 终端。 现在的问题是:当我按照"FlyCapture2和 ARM.pdf"指南操作时、需要安装软件包:

      user$:sudo apt-get install libraw1394-11 libgtkmm-2.4-1c2a libglademm-2.4-1c2a libusb-1.0-0

    在主机 PC 中,我可以执行此操作,但在 Wayland 终端中,我无法使用命令行:opkg install libraw1394-11 ?

    [/报价]

    因此、您将遵循以下指南:

    我不确定是否应在 AM57x EVM rootfs 上安装 libraw1394-11软件包和该组的其他软件包。 这些似乎只安装在用于主机的 Ubuntu 14.04 Linux 发行版上、而 AM57x PSDK 随 Arago Linux 发行版一起提供:

    配置操作系统并安装 FlyCapture2所需的库要在 Linux Ubuntu 系统上运行、必须安装以下依赖项:
    乌本特14.04

    user$:sudo apt-get install libraw1394-11 libgtkmm-2.4-1c2a libglademm-2.4-1c2a libusb-1.0-0

     

    在查看本指南时、我认为您需要仅在 主机上安装这些软件包(即库1394-11)、而不是在 AM57x 目标板上安装。 如果您了解应将这些封装安装在 AM57x 目标板上、则可以使用 opkg。 您可以尝试安装这些运行时或使用 Yocto 重建 PSDK rootfs (因此、在重新创建 PSDK 时添加这些软件包)。 有关更多信息、请参阅以下 wiki 页面:

     

    [引用 user="dele le"]它还需要将 FlyCapture2 SDK 复制到板上的某个位置,但我不知道如何上载到板上的 FlyCapture2 SDK?

    您在哪一个指南(确切地说是哪一步)中拥有它?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pavel:

    在指南的" FlyCapture2和 ARM.pdf"部分:安装 FlyCapture SDK (第3页)和第2步中、我需要将 SDK 复制到板上的某个位置。 我使用主机 PC 和 Code Composer Studio 将该文件复制到板上。

    我将尝试您的建议。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEE、

    我们有"复制您的反激式捕获- 然后将_arm.tar.gz 软件包复制到网络或 USB 驱动器上的 Pandaboard 位置。"

    当您从 SD 卡引导时(您的 rootfs 位于 SD 卡上)、您应将此 SD 卡插入 Ubuntu 主机、将软件包复制到 rootfs、然后将 SD 卡切换回 AM57x 板。 然后、当再次引导时、您将在 AM57x 文件系统中获得此文件。

    此致、
    帕维尔