工具/软件:Linux
e2e.ti.com/.../Linux.log.tar.7zHi、
我已使用 "processor_sdk_vision_03_01_00_00_setuplinux.bin"安装程序在 Ubuntu 14.04 (64位)计算机上成功安装了 Vision SDK_03_01_00_00、并遵循"VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf" PDF 中提到的所有步骤、该 PDF 位于 docs/Linux 目录下。
2.我已按照第2节所述的所有指示行事 "VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf" PDF 中的"2.2.1"、"2.2.3"、"2.4.2.1.1至2.4.2.14.4"、"2.4.2.2.2至2.4.2.2.4"以及 为了克隆 ipumm 包、我参考了第号部分 "2.4.2.2.1 " 并在克隆后使用"git checking -b ipumm_dev 365a9a5"命令。
3.关于框架组成部分,我提到了第3节 "2.4.2.2.2.2.2.3"并进行了相应的更改、因为我要使用 IPUMM=yes、因此正如"VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf" PDF 中所述、我已将现有的 framework_component 软件包替换为下载的版本。
之后、我参考了"VisionSDK_UserGuide_BuildSystem.pdf" PDF 并参考了第号部分 "4.2.1"、并在 cfg.mk 文件中使用 IPUMM_include=yes 和 IVAHD_include=no、该文件位于$INSTALL_DIR/VISION_SDK/apps/configs/tda2xx_EVM_Linux_all 目录下、对于 CPU、我在同一文件中使用了以下配置、如下所述。
PROC_IPU1_0_include=是
PROC_IPU1_1_INCLUDE=否
PROC_IPU2_INCLUDE=yes
PROC_A15_0_include=是
PROC_DSP1_INCLUDE=yes
PROC_DSP2_INCLUDE=yes
PROC_EVE1_INCLUDE=yes
PROC_EVE2_INCLUDE=yes
PROC_EVE3_INCLUDE=是
PROC_EVE4_INCLUDE=yes
2.为了构建用于视频采集和显示用例的 Linux Vision SDK、我已执行以下提及的步骤。
1.我已按照第1节所述的所有指示行事 "VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf"的"3.1" PDF。
注意:-我在 Rules.make 文件中使用了 MAKECONFIG=tda2xx_EVM_Linux_ALL 和 MAKEAPPNAME?=应用 程序、该文件位于$INSTALL_DIR/VISION_SDK/Build 目录下。
成功构建后、我使用了第2节 "VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf"的"4.2" PDF、用于使 SD 卡可引导。
3.为了运行演示、我按照以下提到的步骤进行了操作。
a.以 root 用户身份登录。
b./opt/vision_sdk
c../camnodes.sh /*显示-sh:./camnodes.sh: no such file or directory*/
此致、
Anshul Jain。