请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 工具/软件:Linux
您好 RAM、
我在正确控制方面有问题。
我创建了可执行的测试来解码264流、其 uid/Gid 是根。
但是,创建与 可执行测试相同的应用程序无法正常工作。 在 VIDDEC3_create 上失败、这似乎是正确的控制问题。
我将777命令写入/dev/folder 中的所有设备、如下所示:
chmod 777 /dev/
但它似乎不起作用。