This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSCSK388:图像显示问题

Guru**** 2602075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648916/linux-tmdscsk388-image-display-issue

器件型号:TMDSCSK388

工具/软件:Linux

客户买 了一个新的主板 csk388。 他通过 SD 卡启动。 但在登录 到 Web ui 后、他看不到任何图像。 这是日志文件。


U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05-00004-g63acf8c-m脏(2017年2月13日- 17:24:46 -0500)

I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境

网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
2662320字节在307ms (8.3 MiB/s)内读取
读取 dm38x-csk.dtb
58698字节在14ms 内读取(4 MIB/s)
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
图像名称:linux-4.4.4.12.12-00004-g82adbbf-mad
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2662256字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
###展平设备树状物在84000000处
使用0x84000000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到844e000,结束844ff549 ... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-00004-g82adbbf-n脏(gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Mon Febe 13 17:38:26 EST 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:DM38X CSK
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000大小= 1048576字节
[0.000000] CMA:保留0x82c00000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] TI814X ES1.0 (IVA NEON)
[0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
[0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89lycmemk.allowOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000]内存:46648K/79872K 可用(4911K 内核代码、260K rwdata、1708K rodata、276K init、241K BSS、 8648K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC5000000 (80MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc067efa4 (6620 KB)
[0.000000].init:0xc067f000 - 0xc06c4000 (276 KB)
[0.000000].data:0xc06c4000 - 0xc0705308 (261 KB)
[0.000000].bss:0xc0705308 - 0xc0741718 (242KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
[0.000016] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
[0.008264]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
[0.017840] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
[0.023134]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.027834]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.086911] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091860]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098774]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106821]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111052]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115673]正在初始化 cgroup Subsys 设备
[0.120346]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125027]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.129439] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.134892]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142711] devtmpfs:已初始化
[0.168784] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.217165]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.229300] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.236089] NET:注册协议系列16.
[0.242329] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.255287] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.267870] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.301557] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.309808] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.323412] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.337083]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.341896] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.346806] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.352000] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.361530] PTP 时钟支持已注册
[0.365672] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.369725]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.377127]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.394564] NET:注册协议系列2.
[0.399934] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.407246] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.413884] TCP:配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.420607] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.426710] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.433430] NET:注册协议系列1.
[0.438380] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.444562] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.449519] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.454445] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.462498]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.46985] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.486570] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.491966]注册了密钥类型 id_resolver
[0.496358]注册密钥类型 id_legacy
[0.502258]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.506395]已注册 IO 调度程序截止日期
[0.511150]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.517476] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.598620]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.609637]控制台[ttyS0]已禁用
[0.613450] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
[0.622407]控制台[ttyS0]已启用
[0.622407]控制台[ttyS0]已启用
[0.629599]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.629599]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.639391]参考 Linux 版本4.4.12
[0.64367]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
[0.662232]已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
[0.668133] cmemk 已初始化
[0.678484]循环:模块已加载
[0.747190] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.753327] libphy: 4a100800.mdio:探测
[0.758205] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
[0.767195] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F8:ee:C8
[0.777276] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[0.807348] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.813862] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.821338] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.825801] OMA_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x00:初始超时60秒
[0.832934] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.839168] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.962633] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
[0.981659] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[0.988026] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[0.997397] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.003895] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.010882] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProc_INVALIDID)
[1.017039] notify_init:通知为物理地址 bbfd00000处的远程处理 ID 1创建的驱动程序
[1.028799] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.036076] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.043549] NET:注册协议系列10.
[1.050419] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.055905] NET:注册协议系列17.
[1.060556]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.065091] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:无法获取系统时钟。
[1.071001] TI81XX 的电源管理。
[1.080234] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.085419] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.093035] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xCA
[1.099493]与:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.103526] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.111162] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
[1.116581]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.122636]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.127997] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.137764] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
[1.145897]0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.153006] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.162031] 0x000000a40000-0x00000ca40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.171811] mmc1:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[1.187212] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[1.207180] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
[1.213146] mmcblk0:P1 P2
[1.259997] 0x00000ca40000-0x00000ca80000:"NAND.u-boot-spl-OS"
[1.267370] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.278072] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.344036] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:已将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
[1.351739] omap_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.359238] omap_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.366038] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.373110] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
[1.382534] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[1.404370] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.408734] ALSA 器件列表:
[1.411723]#0:TI81XX-CSK
[1.416693] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[10.741403] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[10.753791] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[10.762029] VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
[10.777572] devtmpfs:已安装
[10.781156]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
[10.787570]此架构没有内核内存保护。
[11.037607] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[11.059991]随机:系统读操作、提供31位熵
[11.080563] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[11.099362] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.05!

[11.129166] systemd[1]:将主机名设置为 。
[11.419675] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[11.567904] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[11.597996] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[11.627684] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[11.657541] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[11.677607] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[11.697619] systemd[1]:侦听日志套接字。
[确定]收听日志套接字。
[11.717714] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[11.747551] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[11.785817] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[11.811342] systemd[1]:创建的层系统层。
[确定]已创建切片系统切片。
[11.8413133] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[11.883967] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[11.938760] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[11.993373] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[12.051449] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[12.089112] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[12.14088] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[12.181609] systemd[1]:已达到目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[12.198798] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[12.217481] systemd[1]:达到目标计时器。
[确定]达到目标计时器。
[12.237483] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[12.257735] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
OK ]正在侦听 udev 控制套接字。
Y[ 12.281385] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[12.311766] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[12.353404] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[12.412643] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[12.438847] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[12.457627] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[确定]已安装/var/volatile.
[12.477623] systemd[1]:已安装/media/ram.
确定]已安装/media/ram.
[12.498345] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始同步系统和硬件时钟。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[确定]已启动 IPNC RDK 用例服务。
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[13.5696673] autorun-usecase.sh[111]:numid=1、iface=Mixer、name='PCM Playback Volume'
[13.592027] autorun-usecase.sh[111]:;type=integer、access=rw--R--、values=2、min=0、max=127、step=0
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[13.611794] autorun-usecase.sh[111]:值=115
[13.641857] autorun-usecase.sh[111]:| dBscale-min=-63.50dB、step=0.50dB、MUTE=0
[13.662125] autorun-usecase.sh[111]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[13.681821] autorun-usecase.sh[111]:;type=integer、access=rw--R--、values=2、min=0、max=119、step=0
[13.701868] autorun-usecase.sh[111]:值=72
[13.721817]自动用例.sh[111]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
[13.743534] autorun-usecase.sh[111]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[13.772042] autorun-usecase.sh[111]:;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[13.791830] autorun-usecase.sh[111]:: values=on
[13.813903] autorun-usecase.sh[111]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
正在启动网络服务...
[13.841760] autorun-usecase.sh[111]:;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]已启动内核日志服务。
[13.871732] autorun-usecase.sh[111]::values=on
[13.901727] ubi0:连接 mtd6
[13.903887] autorun-usecase.sh[111]:安装 mtd6和 mtd7分区
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
正在启动 uim-sysfs.service ...
[14.104982] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[14.110415] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[14.118864] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[14.12906] libphy:找不到 PHY
[14.127357] net eth0:PHY ""未在从器件1上找到、ERR -19
[14.173643] ubi0:扫描完成
[确定]已启动网络服务。
[14.235463] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[14.241505] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[14.248441] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[14.255173] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[14.262181] ubi0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[14.26844] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[14.27545] ubi0:最大/平均擦除计数器:4/2、WL 阈值:4096、图像序列编号:3570551878
[14.284590] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[14.294242] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 144
[14.335429] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[14.515617] autorun-usecase.sh[111]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[15.147229] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 149
[15.205988] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[15.485710] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[15.490351] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[15.49834] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[15.508323] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[15.518474] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[15.524950] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 0BE9751A-1974-49C3-AB08-36788CE1177、小型 LPT 模型
,[0;32m OK ]已到达目标网络。
b 正在开始网络名称解析...
[确定]已开始网络名称解析。
[16.361002] ubi1:连接 mtd7
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
[16.628447] ubi1:扫描完成
正在启动 telnetd.service ...
[16.655675] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
[16.662065] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[16.66977] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[16.675740] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[16.682749]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[16.688799] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[16.696055] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列号:3239883363
[16.705246] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[16.722202] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 162
[确定]已启动 telnetd.service。
[16.822154] autorun-usecase.sh[111]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[确定]已达到目标多用户系统。
[17.118134] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速率-流控制 Rx/TX
[17.140156] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[17.377246] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 179
[17.402353] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[17.422291] UBIFS (ubi1:0):恢复完成
[17.4266856] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[17.434880] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[17.444864] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[17.455365] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[17.462035] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID C9C72D67-21F2-41B3-A70D-289C8E21DC6A、小型 LPT 模型
[17.977854] autorun-usecase.sh[111]:wifi:处于 STA 模式

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0

Arago 2016.05 ti81xx ttyS0

ti81xx 登录:[18.844958] cfg80211:全球监管域已更新:
[18.850249] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 18.854630] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[18.86465] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[18.872527] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[18.880586] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[18.888805] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[18.898545] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[18.908114] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[18.916244] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[18.924303] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[19.678609] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl1271-nvs.bin failed with error -2
[20.077803] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[20.104822] wlcore:已加载
[20.715747] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[20.792976] random:非阻塞池已初始化
[20.840356] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[20.856824] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[25.121562] autorun-usecase.sh[111]:SSID:测试
[25.123394] autorun-usecase.sh[111]:SSID:35实验
[25.124827] autorun-usecase.sh[111]:SSID:CTI_TEST
[25.126167] autorun-usecase.sh[111]:SSID:测试
[25.127504] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉
[25.128804] autorun-usecase.sh[111]:SSID:Huawei-1.
[25.140409] autorun-usecase.sh[111]:SSID:测试
[25.142264] autorun-usecase.sh[111]:SSID:HoneybotTestVIP
[25.143904] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉
[25.147994] autorun-usecase.sh[111]:SSID:HP-Print-8D-LaserJet Pro MFP
[25.149815] autorun-usecase.sh[111]:SSID:测试
[25.151601] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉
[25.158107] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉
[25.167978] autorun-usecase.sh[111]:SSID:SZHUIYU_5G
[25.170496] autorun-usecase.sh[111]:SSID:35-lab-5G
[25.188659] autorun-usecase.sh[111]:SSID:CTI_Test_5G
[25.192006] autorun-usecase.sh[111]:SSID:
[25.194847] autorun-usecase.sh[111]:SSID:HoneybotTestVIP_5G
[25.197217] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉-5G
[25.198923] autorun-usecase.sh[111]:SSID:Test5G
[25.200706] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉-5G
[25.202185] autorun-usecase.sh[111]:SSID:Test5G
[25.212456] autorun-usecase.sh[111]:SSID:坎德拉-5G
[25.214095] autorun-usecase.sh[111]:SSID:Huawei-1_5G
[25.216088] autorun-usecase.sh[111]:SSID:CaiWuhi_5G
[25.543943]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[25.543943] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:19:16:30
[25.554612]<1>跟踪已启用
[25.55758]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[25.618341] autorun-usecase.sh[111]:/dev/mem 已打开。
[25.620383] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[25.626633] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[25.635975] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[25.643827] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[25.651663] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[25.656805] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[25.66490] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[25.666295] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[25.667898] autorun-usecase.sh[111]:DDR IOS RX 关断
[25.66936] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[26.612838] autorun-usecase.sh[111]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(226)-无此类进程
[主机]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[主机]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[26.717381] autorun-usecase.sh[111]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[27.741827] autorun-usecase.sh[111]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[27.74356] autorun-usecase.sh[111]:无法获取驱动器几何体、使用默认255/63
[27.744923] autorun-usecase.sh[111]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[27.746193] autorun-usecase.sh[111]:隐藏扇区0x0000;
[27.747426] autorun-usecase.sh[111]:逻辑扇区大小为512、
[27.748751] autorun-usecase.sh[111]:使用具有1024个扇区的0xf8介质描述符;
[27.749997] autorun-usecase.sh[111]:驱动器编号0x80;
[27.764348] autorun-usecase.sh[111]:文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
[27.766436] autorun-usecase.sh[111]:fat size 为1扇区、提供247个群集。
[27.768646] autorun-usecase.sh[111]:有1个保留扇区。
[27.771583] autorun-usecase.sh[111]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[27.786976] autorun-usecase.sh[111]:卷 ID 为9c0af770、无卷标签。
[28.006547]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[28.011804] LUN:可移动文件:(无介质)
[28.016483] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[28.020855] LUN 数=1
[28.055791] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[28.062850] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[28.069972] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[28.123778] autorun-usecase.sh[111]:creat 队列 ID:0
[28.126153] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
[28.129657] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:32769
[28.135790] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:32769
[28.140147] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:65538
[28.146379] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:65538
[28.150667] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:98307
[28.160198] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:98307
[28.165720] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:32769
[host] attached to slave ProcID 1.11]:
[host]连接到从设备 ProcID 0.11]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host]启动的从设备 ProcID 1.sh[111]:
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动的从处理器 ID 0.sh[111]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[30.274557] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[30.27633] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[30.277724] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.279036] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[30.372827] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[30.374711] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[30.376135] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.377455] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] received character "S"
[30.400292] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:65538
[30.402178] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:131076
[30.409559] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:131076
[30.411584] autorun-usecase.sh[111]:CPU 为 TI812x
[30.413213] autorun-usecase.sh[111]:vsensable:0
[30.574265] autorun-usecase.sh[111]:creat 队列 ID:163845
[30.576096] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[30.577534] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:65538
[30.641866] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[30.648244] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[30.653252] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.701081] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[30.702877] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[30.714630] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.725473] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
[30.730142] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[30.740317] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.750138] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[30.755477] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[30.760164] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]
[30.766035] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[30.769287] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[30.772757] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]
[30.774653] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 36: System:System Common Init in Progress!!
[30.776542] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 37:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[30.778111] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 37:系统:连接到[host]...
[30.779791] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 86:系统:连接到[host]...
[30.781478] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[30.783032] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]
[30.789929] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz***
[30.791922] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]
[30.794411] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
[30.796208] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 68:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[30.798254] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[30.799975] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 98:系统:连接到[host]... 成功!!!
[30.801927] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 98:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.803722] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[30.805275] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 128:系统:连接到[host]... 成功!!!
[30.806933] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 128:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[30.808596] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 147:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.810177] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 178:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[30.811713] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 178:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[30.813188] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 179:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.814706] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 178:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[30.816180] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 179:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.817805] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 179:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[30.819410] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 179:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[30.820977] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 181:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
[30.822502] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 181:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[30.823979] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 182:系统:IPC 初始化完成!!!
[30.825488] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 193:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[30.827362] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 193:MEM:共享区域1:基址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[30.829135] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 195:系统:系统通用初始化完成!!!
[30.83084] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 278:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[30.832369] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 279:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[30.833892] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 279:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[30.835381] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 281:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[30.836900] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 281:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[30.838545] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 282:系统:IPC 初始化完成!!!
[30.840184] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 292:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[30.841734] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 292:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[30.843216] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 295:系统:系统通用初始化完成!!!
[30.844684] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 595:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
[30.846158] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟处于活动状态==
[30.847759] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[30.849335] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
[30.850924] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 614:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[30.852435] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 614:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[30.853958] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 614:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[30.855434] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 617:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[30.856898] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 617:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[31.189899] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 617:系统:ListElem Shared Addr = 0xbe987680
[31.191780] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 631:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[31.193467] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 631:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[31.195061] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 631:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[31.196559] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 634:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[31.198049] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 634:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[31.199558] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 634:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9aa580
[31.201163] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 637:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[31.202665] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 637:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[31.204318] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 638:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c9f80
[31.207911] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 644:系统:在区域0ApprovDrvInit 中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29
[31.209514] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[34.095237] autorun-usecase.sh[111]:...
[34.097116] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 644:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[34.098546] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 644:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e9980
[34.099909] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 647:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[34.101898] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 647:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[34.103551] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 647:系统:ListElem shared Addr = 0xbea03600
[34.105336] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 649:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[34.106986] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 650:系统:FVID2正在进行中!!!
[34.108541] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 694:系统:正在进行系统视频初始化!!
[34.110190] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 695:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDOS-M3_IPC_OUT_0]...
[34.111897] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 695:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[34.113501] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 696:系统:ListElem shared Addr = 0xbea1d280
[34.115212] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 698:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[34.116904] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 698:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[34.118457] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 699:系统:ListElem shared Addr = 0xbea20780
[34.120084] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 708:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[34.121712] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 709:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[34.123349] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 709:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[34.125047] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 711:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[34.126728] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 712:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[34.128391] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 712:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[34.129991] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 714:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[34.132510] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 714:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[34.134158] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 715:系统:正在初始化链接!!
[34.135937] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 721:系统:FVID2正在进行中!!!
[34.137535] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 721:系统:正在进行设备初始化!!
[34.139225] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 715:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[34.140891] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!!
[34.142553] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 716:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[34.144126] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[34.145868] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 716:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
[34.147461] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[34.149195] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 716:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[34.150930] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[34.152602] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 717:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[34.154227] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 718:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺器关闭
[34.156036] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[34.157635] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 776:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[34.159269] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 777:系统:系统视频初始化完成!!!
[34.160949] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[34.162659] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 915:系统:正在进行设备初始化!!
[34.164253] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:0
[34.166025] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:2
[34.167658] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:3
[34.169283] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:4
[34.170909] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:6
[34.172563] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:8
[34.174127] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:10
[34.175840] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:12
[34.177475] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:14
[34.179151] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:16
[34.180779] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:18
[34.182416] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:20
[34.514914] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:22
[34.516526] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:24
[34.518139] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:26
[34.519859] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:28
[34.521535] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:30
[34.523190] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:32
[34.524768] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:34
[34.526359] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:36
[34.527994] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:38
[34.529665] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:40
[34.531376] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:42
[34.532986] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:44
[34.534586] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:46
[34.536221] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:48
[34.537902] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:50
[34.539546] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:52
[34.541270] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:54
[34.541814] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:56
[34.542383] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:58
[34.542858] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:60
[34.543364] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:62
[34.543818] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:64
[34.544298] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:66
[34.544752] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:68
[34.545187] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:70
[34.545693] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:72
[34.546134] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:74
[34.546627] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:76
[34.547101] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:78
[34.547533] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:80
[36.116121] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入队列 ID:0
[36.232165] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[36.232829] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[36.233236] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[36.234052] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[36.253657] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[36.254334] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[36.254752] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[36.255113] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]接收到的字符"t"
[36.282252] autorun-usecase.sh[111]:rmmod:错误:当前未加载模块 osa_kernmod
[36.3466668] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
[36.353062] DRV:模块安装成功
[36.357209] DRV:模块构建于2017年2月13日19:26:20
[36.426721]
[36.426721] SoC_IC_dm38x
[36.494557] HDMI W1修订版4.0
[36.497452] HDMI CEC 规范版本1.2
[36.877142] I2C 无确认

[36.879642] HDMI 无法读取 E-EDID
[host]36892] autorun-usecase.sh[111]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[111]:
[主机]新0x46c00524:2case.sh[111]:
[host]370379] autorun-usecase.sh[111]:
[主机]已完成应用程序启动11]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[HOST] 10:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
[37.523595] DMA:ChannelID 已分配:4nk proc ID 为[0]!!!

[主机] 11:系统:C[ 37.536322] DMA:已分配信道标识:5
PU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 12:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
[host] 14:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[主机] 15:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 16:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 16:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 19:系统:ListElem Shared Addr = b55f8580
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 20:系统:ListElem Shared Addr = b56612200
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 25:系统:ListElem Shared Addr = b5662be80
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b564b880
[host] 28:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 28:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 28:系统:ListElem Shared Addr = b566b280
[HOST] 31:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa73a1000、size = 65011712
[37.517956] autorun-usecase.sh[111]:########## pInfo->totalsize 63897600
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = b6f34000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]60683] autorun-usecase.sh[111]:
[37.607841] autorun-usecase.sh[111]:****** 全功能 USECASE ****
[主机]********* 输入的三流用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 138:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[主机] 138:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 138:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[37.920605] autorun-usecase.sh[111]:rror、index:82
[37.921312] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:84
[37.921866] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:86
[37.922400] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:88
[37.922876] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:89
[37.923405] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:91
[37.923855] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:93
[37.924369] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:95
[37.925078] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:97
[37.925631] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:99
[37.926089] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:101
[37.926617] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:103
[37.927079] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:105
[37.927581] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:107
[37.928070] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:109
[37.928563] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:110
[37.929019] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:112
[37.929460] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:114
[37.929970] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:116
[37.930683] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:118
[37.931212] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:120
[37.931661] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:122
[37.932184] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:124
[37.932632] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:126
[37.933135] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:128
[37.933616] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:130
[37.934104] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:132
[37.934560] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:134
[37.935010] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:136
[37.935526] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:138
[37.935979] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:140
[37.936479] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:142
[37.936929] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:144
[37.937410] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:146
[37.937861] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:148
[37.938308] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:150
[37.938847] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:152
[37.939300] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:154
[37.939803] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:156
[37.940305] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:158
[37.940940] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:160
[37.941409] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:162
[37.9419191919] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:163
[37.942373] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:164
[37.942820] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:166
[37.943329] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:168
[37.943772] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:170
[37.944282] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:171
[37.944759] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:173
[37.945260] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:175
[37.945702] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:177
[37.946183] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:179
[37.94633] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:181
[37.947077] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:183
[37.947593] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:185
[37.948041] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:187
[37.948613] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:189
[37.949094] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:191
[38.280690] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:193
[38.281180] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:195
[38.281562] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:197
[38.281917] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:199
[38.282248] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:201
[38.282569] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] I2C 写入错误、索引:203
[38.2889] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[38.283215] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6023:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
[38.283541] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6024:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
[38.285012] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6024:系统:正在初始化链接!!!
[38.285701] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6024:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[38.286208] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6024:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[38.2867676] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6025:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[38.287235] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6025:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[38.287754] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6025:系统:可用空间:Tiler Buffer [38.456647] DMA:ChannelID allocated:6.
= 128 B (0 MB)-平铺器关闭
[38.288210] autorun-usecase.sh[1[38.463400] dma:ChannelID allocated:7.
11]:[m3vpss ]6156:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[38.288699] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[38.289160] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
[38.289607] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[38.290168] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[38.290636] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[38.291189] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[38.291658] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[38.292170] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] HDCOMPC[38.541742] DMA:ChannelID allocated:12.
LK
[38.292623] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7470:摄像机:正在创建!!!
[38.293109] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
[38.293566] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[38.294212] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7470:camera: VIP0 Porta camera-mode is [ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[38.294689] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7471:摄像机:VIP 0:VID DEC 26846737 (0x10):0002:20202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[38.295144] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] iss_captCreate:1661
[38.295659] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7684:摄像机:创建完成!!!
[38.296102] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7774:摄像机:正在检测视频!!!
[38.296600] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7774:摄像机:检测视频已完成!!!
[38.297079] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7847:DUP:创建完成!!!
[38.297729] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7847:IPC_ApprovDrvInit:3.
[38.298215] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[38.298731] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
[38.299190] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:32769
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 12
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1376:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1376:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[主机] 1376:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[主机] 1377:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1377:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1378:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1378:IPC_bits_in:创建完成!!!
[主机] USECASE 设置 DONEcase.sh[111]:
[38.855035] autorun-usecase.sh[111]:out_M3:正在创建!!!
[38.855675] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7849:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[38.856186] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 7849:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[38.856727] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[38.857193] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 7849:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[38.857694] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 7850:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[38.858161] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 7853:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[38.85861] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[38.859164] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] inChInfo->width = 1920
[38.859625] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[38.860188] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[38.860668] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
[38.861187] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] startx = 0
[38.861642] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8036:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[38.862255] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] startY = 0
[38.862770] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8036:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
[38.863242] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[38.863773] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8037:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[38.864234] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[38.864771] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8038:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[38.865650] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[38.866176] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8040:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[38.866651] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[38.867177] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8034:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[38.867637] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7974:VNF:
[38.868155] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]正在创建... !!!
[38.868606] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8035:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[38.869103] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7975:VNF:
[38.869557] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 1920 x 1080的输入通道 CH0,间距=(1984年、1984年)[0、0][progressive][7]……
[38.870110] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7975:VNF:
[38.870777] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ][VNF] eOperateMode=7 [6-TNF3,7-NSF2]chVnfCreateParams->ulStartX =-16 chVnfCreateParams->ulStartY=-18 chVnfParams->1952>InputParums-1452>Inulpulpulums-=Inchvulpulpulums->Inchvulpulpulpulums=vulpulpulums->Inchvulpulpulpulums-=v1.52>InchStartIn
[38.871359] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8145:VNF:
[38.871839] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ][VNF] outChInfo->startx = 0 outChInfo->startY = 0 outChInfo->ping[0]= 1920 outChInfo->width=1920、outChInfo->height=1080
[38.872350] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8147:VNF:
[38.872804] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]创建... 完成了!!!
[38.873470] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8214:NSF:正在创建!!!
[38.874016] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] NSF::HEAPID:0 used:128
[38.874497] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1 used:4928
[38.875177] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8339:NSF:创建完成!!!
[39.206279] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8339:MUX:正在创建... !!!
[39.207093] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8341:Warning MUX Link:ignoring channel no 0 of Input Q ID 0。 因为此信道未映射!!!
[39.207807] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8342:MUX:创建完成!!!
[39.208384] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8348:DUP:创建完成!!!
[39.208876] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8355:DUP:创建完成!!!
[39.209609] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8356:MUX:正在创建... !!!
[39.210166] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8358:MUX:创建完成!!!
[39.210701] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[39.211206] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 36
[39.211677] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
[39.212200] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 37
[39.212658] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
[39.213171] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 38
[39.213619] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8367:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[39.214113] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8369:SWOSD:Create Done!!
[39.214571] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8442:DUP:创建完成!!!
[39.215020] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8443:SCLR:正在创建!!!
[39.215531] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8448:SCLR:正在加载上标系数...
[39.216154] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8448:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[39.216741] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8465:IPC_in_M3:正在创建!!!
[39.217224] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8465:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[39.217753] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 used:64
[39.218213] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8465:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[39.218738] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[39.219244] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8468:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[39.219750] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8449:SCLR:创建完成!!!
[39.220259] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8468:编码:正在创建... !!!
[39.220769] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8396:fd:Alg Create Done!!
[39.221232] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8396:fd:创建完成!!!
[39.221680] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8463:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[39.222190] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8464:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[39.222677] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8595:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[39.223198] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[39.22361] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8679:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[39.224340] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8775:显示:正在创建!!!
[39.224830] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[39.225351] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] DisplayId = 1、DataFormat = 7
[39.225979] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8765:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距
[host]226558] autorun-usecase.sh[111]:
[39.227043] autorun-usecase.sh[111]:应用程序运行完成
[host]正在运行 ITT 服务器任务!!!11]:
[host]228060] autorun-usecase.sh[111]:
[39.228556] autorun-usecase.sh[111]:ITT ittServer_run
[host] ITT Server 消息初始化成功
[host]229586] autorun-usecase.sh[111]:
[39.230103] autorun-usecase.sh[111]:创建了 ITT 捕获任务
[host] DCC 服务器消息格式已成功打开
[host]在消息中设置 cmd <1>
[Host]过帐消息 在 qID <10002>中
来自 M3的[host]响应是:1sh[111]:
来自 M3的[host]响应是:1sh[111]:
[host]已成功发送默认参数
[host]服务器套接字已创建,ID 为<22>
[40.138077] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
[56.117972] autorun-usecase.sh[111]:boot_proc 中出现超时。
[56.118766] autorun-usecase.sh[111]:程序退出。
[60.140213] autorun-usecase.sh[111]:boot_proc 中发生超时。
[60.140968] autorun-usecase.sh[111]:程序退出。
[host]252780] autorun-usecase.sh[111]:
[69.253589] autorun-usecase.sh[111]:Usecase is Active!!
[host]254994] autorun-usecase.sh[111]:
[100.255781] autorun-usecase.sh[111]:Usecase is Active!!
[105.997341] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvExit:7.
[105.998101] autorun-usecase.sh[111]:错误:WaitStreamReady 失败。
[106.002297] autorun-usecase.sh[111]:错误:SemWait:无效的信号量处理程序
[host]006258] autorun-usecase.sh[111]:
[106.007177] autorun-usecase.sh[111]:强制通道上的 IDR:0
[host]007886] autorun-usecase.sh[111]:
[106.009409] autorun-usecase.sh[111]:强制通道上的 IDR:1错误:SemRelease:无效信标处理程序
[106.073302]短接(350):DROP_Caches:1.
[106.171988] autorun-usecase.sh[111]:umount: can't unmount /mnt/mmc:invalid arge.
[106.230739] autorun-usecase.sh[111]:mount:/dev/mmcblk0已挂载或/mnt/mmc 忙
[106.282889] FAT-FS (mmcblk0p1):未正确卸载卷。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[106.476867] autorun-usecase.sh[111]:killall: dhcpcd: no process killed
[107.014624]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[107.019899] LUN:可移动文件:(无介质)
[107.024483] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[107.028831] LUN 数量=1
[107.048135] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[107.055186] g_mass 存储小工具:userspace 无法提供 iSerialNumber
[107.062318] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[107.078507] autorun-usecase.sh[111]:[05/Dec/2016:07:39:55 +0000] boa:Server version Boa/0.94.13
[107.079296] autorun-usecase.sh[111]:[05/Dec/2016:07:39:55 +0000] boa:Server 构建于2017年2月13日19:21:10。
[107.079818] autorun-usecase.sh[111]:[05/Dec/2016:07:39:55 +0000] boa:Starting server pid=344、port 80
[107.246528] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
[107.530820] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:131076
[107.534165] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvInit:10.
[107.535505] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[107.541510] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvInit:6.
[107.543212] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvInit:2.
[107.545071] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvInit:8.
[107.548072] autorun-usecase.sh[111]:正在初始化...
[107.571663] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvInit:9.
[107.579264] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[107.581571] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[107.585653] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[107.587407] autorun-usecase.sh[111]:...初始化完成
[107.588476] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
[107.589462] autorun-usecase.sh[111]:正在初始化...
[107.590269] autorun-usecase.sh[111]:...初始化完成
[107.590922] autorun-usecase.sh[111]:使用以下 URL 播放此流:
[107.598837] autorun-usecase.sh[111]:RTSP://192.168.115.204:8556/PSIA/Streaming / Channels/2?videoCodecType=H.264
[107.599730] autorun-usecase.sh[111]:(我们将端口8303用于可选的 RTSP-over-HTTP 隧道。)
[107.600711] autorun-usecase.sh[111]:正在初始化...
[107.601414] autorun-usecase.sh[111]:...初始化完成
[107.602120] autorun-usecase.sh[111]:正在初始化...
[107.602746] autorun-usecase.sh[111]:正在初始化...
[107.603399] autorun-usecase.sh[111]:...初始化完成
[107.604026] autorun-usecase.sh[111]:使用以下 URL 播放此流:
[107.604659] autorun-usecase.sh[111]:RTSP://192.168.115.204:8554/PSIA/Streaming / Channels/1?videoCodecType=MPEG4
[107.605278] autorun-usecase.sh[111]:(我们将端口8301用于可选的 RTSP-over-HTTP 隧道。)
[107.605916] autorun-usecase.sh[111]:...初始化完成
[107.606700] autorun-usecase.sh[111]:使用以下 URL 播放此流:
[107.607795] autorun-usecase.sh[111]:RTSP://192.168.115.204:8555/PSIA/Streaming / Channels/0?videoCodecType=MJPEG
[107.608635] autorun-usecase.sh[111]:(我们将端口8302用于可选的 RTSP-over-HTTP 隧道。)
[107.609781] autorun-usecase.sh[111]:使用以下 URL 播放此流:
[107.610794] autorun-usecase.sh[111]:RTSP://192.168.115.204:8553/PSIA/Streaming / Channels/1?videoCodecType=MPEG4
[107.611537] autorun-usecase.sh[111]:(我们将端口8300用于可选的 RTSP-over-HTTP 隧道。)
[107.612322] autorun-usecase.sh[111]:使用以下 URL 播放此流:
[107.612916] autorun-usecase.sh[111]:RTSP://192.168.115.204:8557/PSIA/Streaming / Channels/2?videoCodecType=H.264
[107.613594] autorun-usecase.sh[111]:(我们将端口8304用于可选的 RTSP-over-HTTP 隧道。)
[107.632351] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvExit:10.
[107.647493] autorun-usecase.sh[111]:流2不可~~~~~~~~
[107.648549] autorun-usecase.sh[111]:捕获到 SIGTERM:关闭
[host]257858] autorun-usecase.sh[111]:
[131.258673] autorun-usecase.sh[111]:Usecase 处于活动状态!!!

还需要执行其他步骤或配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nancy、

    他是否根据用户指南更改了 Rules.make 文件?

    此致、
    Amit Soni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    存在 I2C 写入错误。 传感器连接是否正确?
    请尝试使用低功耗模式。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.