This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:RTC_PWRONRSTn 信号时序

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649922/am3352-rtc_pwronrstn-signal-timing

器件型号:AM3352

您好!

我们的客户打算在与 PWRONRST 相同的时间在定制电路板上将 RTC_PWRONRSTn 置为有效。
查看图2的数据表、 6.2、时间没有特别限制、但是否有问题?

此致、
库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    唯一的要求是 RTC_PWRONRSTn 应该被置为有效至少1ms、以便在释放 RTC 复位之前为内部 RTC LDO 输出提供足够的时间来达到一个有效电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答

    图6.2的注释中读出了这些条件。
    但是、由于图中的 RTC_PWRONRSTn 很快更改为高电平、我认为可能存在我尚未找到并询问的条件。
    我认为"RTC 复位被释放"是 RTC_PWRONRSTn 的上升。 因此、只要 RTC_PWRONRSTn 保持低电平的时间超过1ms、我就知道与其他信号线的时序无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。