This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:Advantech DSP-8682和 TMS320C6678处理器上 OpenCL 支持的情况

Guru**** 2604985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649714/tms320c6678-situation-on-opencl-support-on-advantech-dsp-8682-and-tms320c6678-processor

器件型号:TMS320C6678

美好的一天!

有人能告诉我们 TMS320C6678是否支持 OpenCL 编程?  

我已查看论坛以了解该问题。 2年前发布了有关该问题的最新更新。 现在怎么办? 有什么变化吗?

我还在 TI 渠道上找到了 YouTube 视频"Keystone 多核处理器上的 OpenCL"。 在上的视频中有一些参考

TMDSEV6678LE 电路板和 Advantech 电路板。  

我想在具有8个 TMS320C6678 DSP 的开发 Advantech DSP-8682全长 PCI Express 卡中使用。 TI 是否在 Advantech DSP-8682上支持 OpenCL?  

TI 目前是否支持 TMS320C6678处理器上的 OpenCL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是 OpenCL training.ti.com/.../Introduction_to_OpenCL_slides.pdf 的信息

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric!
    我已经阅读了幻灯片。 我是否认为只有包含 ARM 内核的器件才能支持 OpenCL? 需要将 ARM 内核用作主机器件。 这意味着 TMS320C6678因此不支持 OpenCL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、没错。 请参阅 downloads.ti.com/.../index.html 、然后了解支持的处理器、C6678仅具有 DSP 内核、没有 ARM、您无法运行 OpenCL。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric! 它有助于我展开/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、Eric!
    由于图5:Advantech DSPC 8681的 OpenCL HPC Mandelbrot 演示、我找到了有关如何将 OpenCL 与外部主机设备结合使用的说明、如 spry231.pdf 中所述。 我看到板载4x C6678处理器的 PCIe 通道连接了外部主机。
    1.主机设备是否必须是 TI 设备?
    2. TI 驱动程序和软件是否足以在外部主机上运行此类 OpenCL 程序? 还是一些驱动程序或库必须由用户编写?
    需要哪些软件、驱动程序和库?
    4.我可以使用上面有多个 DSPC8681板的主板吗? 此配置是否适合 TI OpenMP 软件?
    5.我对通过 PCIe 将数据从一台设备传输到另一台设备的速度和效率有相当高的要求。 在中使用 OpenCL 和外部主机的方法的 PCIe 数据传输效率如何?它与不使用 OpenCL 的 PCIe 传输的默认方法相比如何?