请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好:
我很奇怪,在最糟糕的 TRM 中,
5-0 BASEADDRESS R/W 0h 芯片选择基址。
I = 0至3 (16 MB 最小粒度)的 CSI 基地址。
位5至0对应于 A29、A28、A27、A26、A25、 和 A24。
它说 CSI 的基地是 在哪里、I=0到3?
这是否意味着 GPMC_CS4 GPMC_cs5 GPMC_CSR 不能用作片选引脚、也不能用作其存储器空间?
或者、这是 TRM 中的错误
此致
哇