This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:LVDS 连接至 LCD

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, SN75LVDS83B, SN75LVDS83A, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649971/am3352-lvds-connection-to-lcd

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83BSN75LVDS83ADS90CF383B

您好!

我们计划将显示器与 AM3352连接。

CPU:AM3352
LCD:24位 LCD 格式2

哪种 LVDS 发送器最适合 AM3352?
SN75LVDS83B
SN75LVDS83A
DS90CF383B

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以参阅此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity 它有点旧、但对 Sitara 器件仍然有效。 需要记住两个注意事项:

    1.您选择的 LVDS 发送器必须支持您所需的 LCD 像素时钟的频率。
    Sitara 端的连接必须符合 AM335x 勘误表使用说明3.1.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser:
    感谢您提供信息。

    此致、
    Seishin