请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
客户需要知道,如何处理采用 ZCZ 封装(开路、GND 或专用电压轨)的 VPP 引脚 M5?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户需要知道,如何处理采用 ZCZ 封装(开路、GND 或专用电压轨)的 VPP 引脚 M5?
[引用 user="DJ-NG"]客户说、在较旧的设计中、他们使用1.8V 域连接了 VPP、
如果这可能会导致问题、并且他们需要更改设计。
直到今天,他们都没有遇到任何问题。
您可以发表声明吗?[/引述]
由于不建议使用这种工作模式、因此未对其进行评估。 您只能自行承担使用风险。
我无法说出此错误的影响是什么、因为这在任何地方都没有记录。 但是、这是用于对处理器电子保险丝进行编程的电压电源、因此结果不可预测。
将 VPP 连接到 VDD 的问题在于、电源之间可能存在一些电流路径、具体取决于该路径的短路方式以及加电/断电期间。
此问题可能会导致熔丝 ROM 损坏或数据损坏。
此致、
帕维尔