This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从何处下载与 C55x 系列器件版本相关的文件?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637620/where-to-download-files-related-to-silicon-revision-of-c55x-series

您好!

我想熟悉 芯片修订版本。
PDF 文件的名称是什么、我可以从哪里下载它们? 例如、我想了解 器件版本1.0和 器件版本之间的差异  2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您意味着什么差异?
    芯片版本之间的区别在于错误修复和权变措施。 您可以在相应器件的器件勘误文档中看到这些器件。 TI 不提供任何其他相关文档。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    但我没有找到我的答案。

    让我更详细地解释一下这个问题。

    例如、正如您在此帖子所附图像中看到的、器件 C5504.C5505、C5514、C5515的器件版本为2.0。

    我的明确问题是、这些器件的器件版本之间是否存在任何关系?

    关于 C5501、C5502、C5503、C5506、C5507和 C5509A 器件,也有类似的问题。

    我确信您会批准我在 芯片勘误表文档中找不到我的答案。 由于这是不同器件版本之间的比较问题、 因此每个器件的芯片勘误表文档中不会提及这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]我确信您会批准我在芯片勘误表文档中找不到我的答案。 由于这是不同器件版本之间的比较问题、因此每个器件的芯片勘误表文档中不会提及这一点。 [/报价]

    正确、器件勘误表中未对此进行说明。 至于您的问题:
    [引用]这些器件的芯片修订版本之间是否存在任何关系?[/引用]
    由于这些器件属于同一系列、我想说应该有类似的错误修复/建议/权变措施等。

    但是、据我所知、TI 不会就此提供更多信息。 这不是应与客户共享的公共信息。 让我咨询设计团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Yordan。
    这句话回答了我的问题:

    由于这些器件属于同一系列、我想说应该有类似的错误修复/建议/权变措施等。  

    我很高兴向您提出另一个相关问题。 这句话是对还是错:

    属于同一系列的器件具有相似的改进和修订、无论是 CPU 版本还是芯片版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    但情况并非总是如此、您应该检查器件芯片勘误表、以查看 SoC 中的改进/权变措施/错误修复。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无论如何都谢谢。