您好!
与此帖子所附的图像相关、我想知道 芯片修订 版和 CPU 修订版之间的主要差异。
请举几个例子来说明这一点吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
与此帖子所附的图像相关、我想知道 芯片修订 版和 CPU 修订版之间的主要差异。
请举几个例子来说明这一点吗?
谢谢
您好!
我在这里提出的问题与芯片版本和 CPU 版本之间的差异有关。 我已经获得了我的另一个问题的答案。 但这是另一个问题。
我希望您能帮助我更好地理解这些修订。 在 Mugdha Gadkari 和 Peter Chung 编写的相关应用报告中,报告说:
"需要注意的一件事是、器件版本和 CPU 版本不相同、完全不相关。"
我知道硅修订版与错误修复和权变措施相关、深入了解差异。
是否有任何书籍或文章描述和 广泛讨论 这些内容?
你好 Hossein,
您参阅以下有关 CPU 版本和芯片版本的应用手册: http://processors.wiki.ti.com/images/f/f4/C55x_CPU_revision.pdf
比较每个 CPU 版本的 TMS320C55x DSP CPU 参考指南...
CPU 2.2: http://www.ti.com/lit/ug/spru371f/spru371f.pdf (可从 TMS320C5509A 产品页面获取)
CPU 3.3: http://www.ti.com/lit/ug/swpu073e/swpu073e.pdf (可从 TMS320C5515产品页面获取)
从 C55xx CPU 版本2.2到 CPU 版本3.3、您将发现...
*数据读取数据总线 BB 宽度(16位至32位)、可实现更高的双 MAC 性能(支持4个独立的操作数、而不是3个)
*指令缓冲器队列长度从64字节增加到128字节(现在支持64位并行指令、而不是48位)
* 3个23位地址生成单元(从16位向上)
* LMS、LMSF、具有4个操作数的并行 MAC、并行存储等新指令-这些指令允许16位复数矢量乘法、32位扩展精度矢量乘法、16位实数矢量乘法和16位实数矢量点积的加速。
您还可以参阅相应的指令集参考指南以了解更多详细信息。
此外、除了40位 ALU、16位扩展寻址模式、其他指令、受保护的指令流水线等之外、C55x 内核在 C54x 内核上进行了许多改进、例如2个 MAC 单元、而不是1个16位 ALU
希望这能有所帮助、
标记
您好!
[引用]是否有任何与这些相关的基础和理论书籍?
电子产品中是否有任何有关 CPU 版本和芯片版本的科学定义或标准? [/报价]
不,据我所知,我们不提供这类文件。 此外、我不知道这种理论材料、您应该注意到、这不是基础电子产品或某种标准。 这是一个将不同模块/控制器/CPU 集成到 SoC 封装中的问题、此信息不是公开的、我们无法对此进行讨论。
此致、
Yordan