This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:DRA75X J6 EVM Rev D 和 Rev H 之间的差异

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649777/linux-dra756-difference-between-dra75x-j6-evm-rev-d-and-rev-h

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

您好、TI、

我们正在尝试在 J6 EVM 板上测试 Android 支持(KitKat 和 Marshmallow)。

在介绍两者(KitKat 和 Marshmallow)的发行说明时、我们注意到了这一点  

Rev H 支持棉花糖、Rev D 支持 KitKat

此帖子的主要目的是了解 Rev H 和 D 之间的差异

您能提供一些指导吗?

谢谢,

Tonu Zalpure

Black胡椒 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们之间存在不同的差异、其中一些关键的差异
    - J6芯片修订版本从1.0更改为2.0
    -显示面板更新为更高的1920x1200分辨率。
    -内存增加至4GB (从1.5 GB)
    - WiLink8 32KHz 时钟的 H/W 模式
    - PMIC 更改
    - eMMC 更改为4.51修订版(8GB)以支持 HS200
    - HDMI HPD 更改
    -改进的 USB3布线
    -等等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vishal 的更新。