This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:TMS320DM8127问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648567/tms320dm8127-tms320dm8127-question

器件型号:TMS320DM8127

尊敬的:

请帮助检查 TMS320DM8127视频端口(输出)时钟是否支持扩频? 我的客户使用它、发现 EMC 无法通过。

非常感谢。

此致

Asher Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asher、

    通常、TI 设计的所有器件/终端产品都符合 EMC 标准(不包括测试/工程样片)。

    您是否在 EVAL 套件或定制电路板上测试此项?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    它位于客户的电路板上。 客户希望通过 扩频解决该问题。 您能帮您检查我们的8127是否支持此功能吗? 如果8127具有此功能、您能否帮助确认问题、因为客户将采用此方法。 如果不是、客户会考虑尝试其他方法。

    此致

    Asher Zhou

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asher、

    请参阅以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../633615

    此致、
    帕维尔