器件型号:BEAGLEBN
工具/软件:Linux
您好、社区!
我按照文档快速入门指南(HAP AV7L)中的说明进行操作。 步骤"启用 Wifi"时出现问题我尝试连接到 Wifi (在 wpa_supplicant.conf 上设置)、但它始终会抱怨"无法读取接口 wlan0标志:无此类设备"
P/S:我使用的是 BeagleBone Black 板
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:BEAGLEBN
工具/软件:Linux
您好、社区!
我按照文档快速入门指南(HAP AV7L)中的说明进行操作。 步骤"启用 Wifi"时出现问题我尝试连接到 Wifi (在 wpa_supplicant.conf 上设置)、但它始终会抱怨"无法读取接口 wlan0标志:无此类设备"
P/S:我使用的是 BeagleBone Black 板
你好,Kemal!
我按照说明创建 SD 卡、然后在 SD 卡"/media/上创建这些自定义文件夹 =root/boot"、"/media/ =root/rootfs/boot"和"/media/ =root/rootfs/lib/模块"
在步骤"在 SD 卡的适当位置复制所需的 DTB、内核和模块"中、我使用 Linux 主机系统通过命令将文件夹扫描到 SD 卡中
- sudo scp -r board-support/linux-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8/arch/arm/boot/zImage root@192.168 7.2:/media/root/boot
- sudo scp -r board-support/linux-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8/arch/arm/boot/zImage root@192.168 7.2:/media/root/rootfs/boot
- sudo scp -r board-support/linux-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8/arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebrobly.dtb root@192.168 7.2:/media/root/boot
- sudo scp -r board-support/linux-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8/arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebrobly.dtb root@192.168 7.2:/media/root/rootfs/boot
- sudo scp -r targetNFS/lib/modules/4.4.3.32-gadde2ca9f8 root@192.168 7.2:/media/root/rootfs/lib/modules
但最后一个命令 scp 文件夹"4.4.32-gadde2ca9f8"需要很长时间才能进入 SD 卡。 我应该将整个文件夹"4.4.32-gadde2ca9f8"复制到 SD 卡中、还是可以复制文件夹"4.4.3.32-gadde2ca9f8"上的一些必要文件夹? (以及 Wifi 适配器的必要文件夹是什么?)
对此,
你好,Kemal!
在我的主机上只显示"boot"文件夹、我看不到文件夹"rootfs"。
我尝试在主机上创建自定义文件夹"rootfs"并使用命令"sudo scp -r." 若要复制、但当我在 Beagle Bone 上执行命令"root@am57xx-evm:~# modprobe rtl8192cu"时、它不起作用、并且显示"modprobe:fatal:module rtl8192cu"(modprobe:fatal:module rtl8192cu not found in directory /lib/modules/4.4.32-gadde2ca9f8)
e2e.ti.com/.../New-Text-Document.txt
以下是命令结果:"root@AM335x-evm:~# ls -lr /lib/modules/4.4.32-gadde2ca9f8
你好,Kemal!
我找到了"rootfs"文件夹。 现在、我始终将 SD 卡连接到 Beagle Bone 板上、然后将 BB 板连接到主机系统、现在我将 SD 卡连接到读卡器上、然后直接连接到主机系统、最后会显示文件夹"boot"和"rootfs"。 我将颈项文件夹复制到 SD 卡中。
但是、当我在 BB 板上运行文件"/usr/share/wl18xx/sta_start.sh 时、它仍然不起作用。
以下是运行文件"/usr/share/wl18xx/sta_start.sh 时的结果
"已成功初始化 wpa_supplicant
无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
nl80211:驱动程序不支持身份验证/关联或连接命令
nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
wlan0:无法初始化驱动程序接口"
以下是我执行命令"modprobe rtl8192cu"时的解包
"[44.167335] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8192cu
root@AM335x-EVM:~#[44.196148] cfg80211:全球监管领域已更新:
[44.201346] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[44.208372] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[44.218307] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[44.231276] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[44.241343] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[44.251769] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[44.263572] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[44.273210] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[44.281340] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[44.293677] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)"
P/S:我在 BB 板上插入了 TP Link USB Wifi 适配器