This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:DM3730:请建议使用 LPDDR 和 NAND 闪存

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640412/dm3730-dm3730-please-suggest-us-with-lpddr-and-nand-flash

器件型号:DM3730

您好!

 

我是电子系统的亚希里尼。

 

我们正在使用您的处理器(DM3730CUS100)。  我们使用的是 Micron 的 NAND 闪存(MT29C4G96MAZBACKD-5IT)、不幸的是、该器件已停产。

您能不能建议我们使用适合连接 DM3730CUS100处理器的 LPDDR 和 NAND 闪存?

规格:

 

eSOM3730 SOM 存储器要求

 

 

LPDDR

4GB (512MB)

x32.

 

1GB (128MB)

x32.

与非

8GB (1GB)

X16

 

2GB (256MB)

X16

 

 

谢谢、此致、

Subhashini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subhashini、

    您可以使用每个引脚兼容的 NAND 和 DDR 芯片。 大小不一定相同、但如果您选择大小不同的存储器、则应考虑 DM37xx TRM 表26-32中所述的受支持的 NAND 器件列表。

    BR
    Tsvetolin Shulev