This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1298ECGFE-PDK:在上加载 ECG 软件时出现问题(C5515 DSP MDK ADS1298)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, TMS320C5515, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639775/ccs-ads1298ecgfe-pdk-issues-when-loading-ecg-sw-on-c5515-dsp-mdk-ads1298

器件型号:TMS320C5515
主题中讨论的其他部件:ADS1298ADS1298ECGFE-PDK

工具/软件:Code Composer Studio

我需要有关如何使 ADS1298 MDK 正常工作的帮助。  我使用的平台是 Windows 10和 Windows 7;两者都是64位 PC。 我正在使用 CCS 6.0、因为我没有使用 CCS 4.1、我在其中一个与此 EVM 相关的论坛中看到他们使用 v6.0取得了一定的成功。  我已获得指向 C5515 EVM 的目标配置。  当我尝试从  ADS1298ECGSystem_v1.12文件夹中导入 ECG_NonBIOS.pjt 文件并单击 Build 项目时、我会遇到以下错误:  

说明资源路径位置类型
[E0300]以下符号是 vectors.asm /ECG_NonBIOS/src C/C++ Problem
[e1000] include/Copy file not FIR_Filter.asm /ECG_NonBIOS/src 第47行 C/C++问题
[e1000] include/Copy file not found vectors.asm /ECG_NonBIOS/src line 42 C/C++ problem
#5 无法打开源文件"ADS1298_Pacer.h" ADS1298_Pacer.c /ECG_NonBIOS/src 第42行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"Corazon.h" DDA_SPI.c /ECG_NonBIOS/src 行41 C/C++问题
#5 无法打开源文件"dDA_DMA.h" dDA_DMA.c /ECG_NonBIOS/src 行40 C/C++问题
#5 无法打开源文件"DDA_UART.h" DDA_uartCfg.c /ECG_NonBIOS/src 行40 C/C++问题
#5 无法打开源文件"DDC_DMA.h" DDC_DMA.c /ECG_NonBIOS/src 行41 C/C++问题
#5 无法打开源文件"DDC_SPI.h" DDC_SPI.c /ECG_NonBIOS/src 行40 C/C++问题
#5 无法打开源文件"ECGMENNonBios.h" ECGSystem_main.c /ECG_NonBIOS/src 行42 C/C++问题
#5 无法打开源文件"ECGGlobals.h" ECG_Filter_Co-effics.c /ECG_NonBIOS/src 行41 C/C++问题
#5 无法打开源文件"ECGSystemFunctions.h" ECGSystemFunctions.c /ECG_NonBIOS/src 第45行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"ECGSystemInit.h" ADS1298Init.c /ECG_NonBIOS/src 行45 C/C++问题
#5 无法打开源文件"ECGSystemInit.h" ECGSystemInit.c /ECG_NonBIOS/src 行40 C/C++问题
#5 无法打开源文件"I2C.h" I2C.c /ECG_NonBIOS/src 第41行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"InterruptHandlers.h" InterruptHandlers.c /ECG_NonBIOS/src 第41行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"lcd.h" lcd.c /ECG_NonBIOS/src 第39行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"LLC_SPI.h" LLC_SPI.c /ECG_NonBIOS/src 行40 C/C++问题
#5 无法打开源文件"PAL_osList.h" PAL_osList.c /ECG_NonBIOS/src 第41行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"PSP _common.h" DDA_UART.c /ECG_NonBIOS/src 行41 C/C++问题
#5 无法打开源文件"PSP _common.h" DDC_UART.c /ECG_NonBIOS/src 第41行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"PSP _common.h" PAL_osTime.c /ECG_NonBIOS/src 第40行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"std.h" PAL_osSem.c /ECG_NonBIOS/src 第40行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"std.h" PAL_osprotect.c /ECG_NonBIOS/src 第40行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"std.h" SAR.c /ECG_NonBIOS/src 第41行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"tistdtypes.h" cpu_clock_init.c /ECG_NonBIOS/src 第41行 C/C++问题
#5 无法打开源文件"tistdtypes.h" LLC_UART.c /ECG_NonBIOS/src 行40 C/C++问题
#5 无法打开源文件"util_circ.h" util_circ.c /ECG_NonBIOS/src 第40行 C/C++问题
无法解析编译变量"C5500_CSL_CG_ROOT"。 ECG_NonBIOS 属性问题
无效的项目路径:未找到包含路径(\include)。 ECG_NonBIOS pathEntry Path Entry 问题

我不确定是否缺少步骤、因为 EVM 的文档是指 CCS 3.3、而不是产品随附的 CCS 4.1。  是否有人可以帮助我完成此设置、或者至少为我提供一些与我拥有的软件和套件相符合的文档?  我已经在这件事上战斗了一个半星期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您关注我们的 ADS1298!

    此 MDK 实际上是由 C5000团队基于 TMS320C5515 DSP 评估模块开发的。 它实际上不是 ADS1298ECGFE-PDK、但我看到文档中提到的"ADS1298 ECG-FE"、我知道这是令人困惑的。 这实际上是 DSP 业务的单独工作。 自从他们编写固件后、我已将您的帖子移至他们的论坛以获取支持。

    另一方面、ADS1298ECGFE-PDK 由精密数据转换器业务部开发、是大多数客户用于评估 ADS1298的主要工具。 我们不支持对固件或 GUI 源代码进行更改、因此、您可能最好使用当前使用的 MDK。 我们的 EVM 更适合评估 ADS1298的功能和性能。 如果您对 ADS1298ECGFE-PDK 或 ADS1298本身有具体问题、请随时再次发布到精密数据转换器论坛。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、
    医疗开发套件的支持已停产。 请访问 processors.wiki.ti.com/.../C5000_Medical_Development_Kits

    关于您的问题、您是否看到过此主题? 希望这对您有所帮助。
    e2e.ti.com/.../2157553

    Lali