请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3703 您好!
我的系统中 Micron DDR (MT29C4G48MAZBAKS)内存的新部件有问题。 它仅在 L3_ICLK 的83Mhz 频率下工作。
关于 TRM 文档 CONTROL_PROG_IO0寄存器设置 DS:
输出负载的驱动强度:
0x0:负载范围=[2pF-4pF]
0x1:负载范围=[4pF-12pF]
我尝试通过 更改 SDRC 引脚的驱动强度( CONTROL_PROG_IO0 = 0xFC00 0000)来使用 CONTROL_PROG_IO0来调整阻抗匹配、但我使用示波器测量 DDR 信号形状、信号没有任何变化。
当我尝试 DDR 存储器的驱动器强度配置时,半强度(例如 SDRC_EMR2_0 = 0x20),信号幅值会立即降低。
我还尝试更改 DDR 数据引脚寄存器(CONTRAL_PADCONF_SDRC_Dxx)的上拉/下拉配置、但同样对信号没有任何影响。
我使用命令从 u-boot 更改寄存器;
对于 CONTROL_PROG_IO0:MW 48002444 FC000000
对于 SDRC_EMR2_0:MW 6D00008C 20
有人能解释一下我, 为什么 CONTROL_PROG_IO0不会影响 DDR 连接的驱动强度?