This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SPRC132:从何处下载 c54xx 的 CSL?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639645/ccs-sprc132-where-to-download-csl-for-c54xx

器件型号:SPRC132

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我需要为 TMS320C5416创建项目。 因此、我需要对 c54xx 使用 CSL。

但在页面上。

http://www.ti.com/tool/sprc132?keyMatch=sprc132&tisearch=Search-EN-Everything

下载链接是  

不可用

那么、您可以分享一下吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 C5000软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    不确定为什么下载页面上的链接断开。

    请尝试此链接
    http://www.ti.com/lit/zip/sprc132

    仅供参考、C54x 器件非常旧、不受支持。 因此、请考虑在更新的 C55x 器件上进行开发。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lali:

    非常感谢您的回复。

    我尝试此链接。 但我得到了  

    抱歉! 我们找不到您的页面。

    您所访问的链接可能已断开。 它看起来像: http://www.ti.com/.../getliterature.tsp 

    缺少中间路径。

    是的、我们将使用 C55串行。 但我需要首先比较 C54和 C55的性能差异。

    因此我需要 C54的 CSL。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我编辑了上面的链接。 请重试。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    非常感谢