请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我有一个型号 wtih argmax 层。 argmax 层的输出尺寸为1x7x10x10。
当我在 DSP 和 EVE 模式下运行模型时、我会得到两个不同的结果。
在 DSP 模式下、最大输出为5。
在 EVE 模式下、最大输出为6。
在 TIDL tidl_argmax.h 上、我找到了最大通道的定义。
#ifdef core_EVE
#define ARGMAX_MAX_NUM_CHANNELS (15)
#elif core_dsp
#define ARGMAX_MAX_NUM_CHANNELS (6)
#endif
那么,如何解决这个问题呢?
谢谢、此致、
阿安