请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639095/omap-l138-omap-l138
器件型号:OMAP-L138你好,yordan
OMAP-L138 EVM 套件正在审查和测试中
我将查看 OMAP-L138技术参考手册并提出问题
我想使用 ITU-BT.1120和 SMTPE 296格式。
未在 EVM 套件中配置 ITU-BT.1120 16位电路
因此、我将在 EVM 套件中使用 ITU-BT.656电路配置。
但是、L-138技术参考手册 ITU-BT.656格式为具有嵌入式时序代码的 SD 视频
我的摄像头输出是具有 ITU-BT.656格式嵌入式时序代码的 HDTV、时钟为148.5Mhz。
我想知道 ITU-BT.656格式是否可以使用具有嵌入式时序代码的 HDTV 视频。
如果有办法,请答复。
和 OMAP-L138手动电视系统格式表描述了方像素公共图像格式支持1080-30p
我想知道它是否支持全高清[1920x1080p]
谢谢你