工具/软件:Linux
你(们)好
我正在尝试更新我的工具。
在此过程中,我将尝试在创建新的 rootfs 之前重建 SDK
我已按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 中的说明进行操作
这是我在 Ubuntu (Xenial)的全新虚拟盒安装上完成的
它会继续查找、直到 bitbake 生成本身在输出中失败:
Richard@distro-upgrader:~/tisdk/build machine=am335x-evm bitbake core-image-minimal 注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。 注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。 解析配方:100%|############################ |时间:0:04:53 解析2509.bb 文件完成(0缓存,2509解析)。 3257个目标、529个跳过、0个屏蔽、0个错误。 警告:没有适用于 /home/richard/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_的方法。bbappend 注意:解决任何缺失的任务队列相关性 生成配置: BB_VERSION ="1.32.0" BUIL_SYS ="x86_64-Linux" NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-16.04" TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi" 机器 ="AM335x-EVM" 发行版 ="Arago " distro_version ="2017.06" tune 特性 ="arm armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard" target_FPU ="硬" meta-processor-sdk ="头:2b7f7b00654eb3faaaea7c66271ebe508b9ffc019" meta-arago-distro meta-arago-ado-ado-extras ="头:8f49ed67d0627a04ac72fd388fd756273bad7 meta 浏览器" ="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39" 元- openamp ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819" meta-qt5 ="标题:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b" meta 网络 meta-ruby Meta-python Meta-OE 元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e" meta-ti ="标题:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b" meta-linaro-toolchain meta-optee ="标题:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c" 元 ="标题:e3911133ee9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab" 正在初始化任务:100%|############################################ |时间:0:00:04 注:执行 SetScene 任务 注:执行 RunQueue 任务 警告:quilt-native-0.64-r0 DO:本地文件/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz 的校验和不匹配清除并重试。 警告:quilt-native-0.64-r0 DO_Fetch:将/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz 重命名为/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz_bad-checksum_cacee90f72e7a0d0a7363c22f5a891b6 警告:quilt-native-0.64-r0 DO_Fetch:下载 download.savannah.gnu.org/.../quilt-0.64.tar.gz 时遇到校验和故障 -如果可用、将尝试其他来源 警告:quilt-native-0.64-r0 DO_Fetch:本地文件/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz 的校验和不匹配清理并重试。 警告:quilt-native-0.64-r0 do_fetch:将/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz 重命名为/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz_bad-checksum_cacee90f72e7a0d0a7363c22f5a891b6 错误:quilt-native-0.64-r0 do_fetch:校验和失败获取 download.savannah.gnu.org/.../quilt-0.64.tar.gz 错误:quilt-native-0.64-r0 do_fetch:URL 的 fetcher 故障:'download.savannah.gnu.org/.../quilt-0.64.tar.gz'。 校验和不匹配! 文件:'/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz 具有 MD5校验和 ace90f72e7a0d0a7363c22f5a891b6当 fc0310db5868a0873d602d4332a76d43为预期 文件:'/home/richard/tisdk/downloads/quilt-0.64.tar.gz 具有 SHA256校验和00cb26cec3635883fe3931e4dcpe4d4d4d4d4d722472d7d7d72472d72d7d7d7d72d7d7d7d7d ,如果您可以在没有更新这些新的情况下使用这些校验和,则可以在没有更新该配置文件的情况下使用该配置文件: SRC_URI[md5sum]="cace90f72e7a0d0a7363c22f5a891b6" SRC_URI[sha256sum]="00cb26cec3635883fe3931e4a6e03adf8ef27d2b64ffdde07f6b6b6b0 、如果您意外修改了上行文件、则重新尝试进行下载或检查、以确定是否已损坏或以确定是否已修改上行文件。 错误:quilt-native-0.64-r0 do_fetch:功能失败:base_do_fetch 错误:存储在中的故障日志文件:/home/richard/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/quilt-native/0.64-r0/temp/log.do_fetch.11275 错误:任务(/home/richard/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/quilt/quilt-native_0.64.bb:do_fetch)失败、退出代码为"1" 注意:任务摘要:已尝试2个任务、其中0不需要重新运行、1个任务失败。 摘要:1个任务失败: /home/richard/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/quilt/quilt-native_0.64.bb:DO 提取 摘要:显示了6条警告消息。 摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。 Richard@distro-upgrader:~/tisdk/build
未对克隆源进行任何更改、这是意料之外的。
是否有任何关于可能出现问题的建议? 以及如何修复它?
提前感谢、
Richard