This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:直接替换

Guru**** 2601575 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649190/am5726-drop-in-replacement

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好、处理器团队、

就硬件而言、AM5726是否是 AM5728真正的直接替代产品?  客户未使用 BB2B、显示子系统、IVA 或 GPU。

我检查了数据表中的焊球特性表、看不到任何意外。  我担心某些地方会有额外的接地焊盘、或者可能会对晶体进行一些更改。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    对于引脚端接问题、您感兴趣的部分是涵盖"端子分配"的数据表中的4.1和4.1.1。 我不是来自软件团队、因此我不知道可能需要进行哪些额外的软件更改。 有知识的人可以评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    很抱歉、但您的回答不清楚。 从硬件的角度来看、这是否是一种直接替换? 客户未使用任何仅在 AM5728中显示的引脚复用功能。

    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全可以替代。 这一点应该是毫无疑问的。