This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:支持 TDA3x 上的 AVB (802.1AS/1588)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639340/rtos-support-for-avb-802-1as-1588-on-tda3x

工具/软件:TI-RTOS

我们要求为在 TDA3x 上执行的 gPTP 从站开发 gPTP 组件。   GMAC_SW 以太网子系统中的 CPTS 模块似乎提供了所需的功能。  

但是、当 ON 读取时:

“Vision 软件开发套件

版本03.01.00
版本说明
2017年10月"

AVB 仅在 TDA2X 上受支持。

这是否意味着 SDK 在 TDA3x 上不支持 AVB (尤其是 gPTP)?

一般    而言、TDA3x 的 BIOS 内是否有 CPTS 模块的 BIOS 支持(即驱动程序)(以支持802.1AS/1588)?

感谢您的见解。

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    TDA3xx 上不支持 AVB 用例、因为没有对 AVB 数据进行编码/解码的 IVA (编解码器)。 否则、从以太网硬件的角度来看、TDA3xx 支持 AVB。

    BTW VSDK AVB 堆栈不支持 gPTP 堆栈。 仅提供 CPTS 硬件驱动程序。 因此、即使在 TDA2xx 器件中、AVB 用例也仅支持 IEEE1722 (数据包提取)。 有关更多详细信息、请参阅 AVB 堆栈用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VSDK 与"PROCESSOR-SDK-VISION"相同、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    正确。 VisionSDK、PROCESSOR-SDK-VISION、VSDK 均用作 TDAx 处理器 SDK 的名称:
    www.ti.com/.../processor-sdk-vision

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordon。 还有一个问题、Prasad 提到"有关更多详细信息、请参阅 AVB 堆栈用户指南。"。
    本用户指南在哪里? 是否有相关链接? 我搜索过它、但未找到任何内容。


    它不在以下任一项中:
    发行说明:Vision 软件开发套件版本03.01.002017年10月19日
    发行说明:Processor SDK–雷达版本03.01.002017年10月19日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    您可以找到 AVB 用户指南@processor_sdk_vision_03_00_00_xx\ti_componels\networking\avbtp_0_10_00_00\docs\avbtp_0_10_00_00_user_guide.html

    如有任何问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @processor_sdk_vision_03_00_00_xx\ti_componels\networking\avbtp_0_10_00_00\docs\avbtp_0_10_00_00_user_guide.html

     如何到达该位置?

    例如、我在"avbtp_0_10_0上进行了搜索

    0_00" 、唯一的问题是我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    您的系统上是否安装了 Vision SDK/处理器 SDK?
    如果是、则 AVB 用户指南是 SDK 中较早共享路径下的一部分。 AVB 封装不是单独发布的、仅与 SDK 一起打包、因此用户指南不会单独提供。
    请向我发送电子邮件 prasad.jondhale@ti.com、以便我可以通过邮件向您发送用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有安装它。 我将根据您的要求通过电子邮件跟进。 另请注意、假设还记录了 CPTS 硬件驱动程序。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在邮件上共享用户指南和版本说明。