This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:具有 DRA726的 TI 音频器件

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648694/linux-dra726-ti-sound-device-with-dra726

器件型号:DRA726
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

我们使用的 tlv320aic3104与工业 EVM 和 BeagleBoard X15上使用的相同、连接方面存在一些差异。

我们使用 mcasp2而不是 mcasp3、不使用线路输入、复位连接到 GPIO。 DVDD 的1.8V 电源是固定的、不像 BeagleBoard X15中那样对其进行控制。

3.3V 也是固定的。 使用 I2C3而不是 I2C1。 由于 EEPROM、我使用100k 或400k。

我不确定是否可以在不更改硬件的情况下使其正常工作。 当我开始为全球显示项目开发新的 DRA726板时、我注意到时钟分配出现硬件错误。 MCLK 连接到 B26、该引脚具有:

1-XREF_CLK3

2-MCASP2_AXR[11]

3- McASP1_AXR[7]

4-MCASP3_ahclkx

5-MCASP7_ahclkx/atl_clk2

6-VOUT2_clk/Vin2a_clk0

7-Time15.

8-GPIO6_19

 是否有方法在该引脚上使用时钟、我如何在 devicetree 中声明该时钟?

这里是我的 DT 部分补丁、基于 BeagleBoard X15 devicetree 文件、我将我认为需要更新的器件用红色标出

   声音0:声音@0{
      兼容="简单音频卡";
      simple-audio-card、name ="Global Display";
      simple-audio-card、小工具=
         "线路"、"线路输出";
      简单音频卡,路由=
         "线路输出"、   "LLOUT"、
         "线路输出"、   "RLOUT";
      simple-audio-card、format ="DSP_b";
      simple-audio-card、bitclock-master =<&sound0_master>;
      simple-audio-card、frame-master =<&sound0_master>;
      简单音频卡、位时钟反转;

      简单音频卡、CPU{
         Sound-Dai =<&mcasp2>;
      };

      sound0_master:simple-audio-card、codec{
         sound-dai =<&tlv320aic3104>;
         时钟=<&clkout2_clk>;
      };
   };
 

i2c3{(&I)
       时钟频率=<100000 >;
      状态="正常";

   tlv320aic3104:tlv320aic3104@18{
      #sound-di-cells =<0>;
      兼容="ti、tlv320aic3104";
      reg =<0x18>;

      分配的时钟=<&clkoutmux2_clk_mux>;
      分配的时钟父节点=<&sys_clk2_dclk_ddiv>;

      GPIO-RESET =<&GPIO3 29 GPIO_ACTIVE_LOW_>;
      adc -稳定-ms =<40>;
      AVDD-SUPPLY =<&VDD_3V3>;
      IOVdd-supply =<&VDD_3V3>;
      DRVDD-SUPPLY =<&VDD_3V3>;
      DVDD 电源=<&AIC_DVDD>;

   };

   EEPROM@50{
      兼容="at、24c32";
      reg =<0x50>;
      pagesize =<32>;
   };
};

mcasp2{(&M)
   #sound-di-cells =<0>;
   分配的时钟=<&mcasp3_ahclkx_mux>;
   分配的时钟父级=<&sys_clkin2>;
   状态="正常";

   OP-MODE =<0>;   /* MCASP_IIS_MODE */
   TDM-SLOTS =<2>;
   /* 4个串行器*/
   serial-dir =<   /* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
      1 2 0 0
   >;
   tx-num-evt =<32>;
   Rx-num-evt =<32>;
};



Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    我的理解是否正确-您已从 MCASP3迁移到 MCASP2、但您忘记了 MCASP3_ahclkx 上的 MCLK、而是将其移至 MCASP2_ahclkx?
    我认为(但不确定)该时钟可以自由运行、如果为真、您可以在 B26引脚多路复用器设置为 MCASP3_ahclkx 的情况下初始化 MCASP3模块(正常情况下)。 这应该使 MCASP3 AHCLKX 的频率与 MCASP2 AHCLKX 的频率相同、前提是 MCASP 驱动程序以相同的方式配置两个 MCASP 时钟。 其他 MCASP3焊球可根据需要用于其他功能。
    我看不到任何其他软件选项可以解决这个问题。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stan、

    这不起作用、但当我查看 Jacinto EVM 原理图时、我注意到他们使用了位于同一引脚上的 ATL_clk2。

    我更改了 mux_data.h 以使用它

    {XREF_CLK2、(M5 | PIN_OUTPUT)}、/* xref_clk2.atl_clk2 */

    然后、我将 Linux 器件树更改为几乎与 EVM 相同、只是我使用 mcasp2而不是 mcasp3

    使用的器件与 BeagleBoard X15 (或工业 EVM)相同、而不是汽车 EVM 中使用的器件、不同之处在于电压是固定的、不使用线路输入和 MIC (有0.47uF 电容器接地)、复位使用 GPIO、HPL 线路未连接。 仅连接正极线。

    我使用的音频放大器与 BeagleBoard X15 Rev A 上使用的音频放大器相同

    以下是 devicetree 中的条目

    声音0:声音@0{
    兼容="简单音频卡";
    simple-audio-card、name ="ACTIA-Sound";
    simple-audio-card、小工具=
    "线路"、"线路输出";
    简单音频卡,路由=
    "线路输出"、"LLOUT"、
    "线路输出"、"RLOUT";
    simple-audio-card、format ="DSP_b";
    simple-audio-card、bitclock-master =<&sound0_master>;
    simple-audio-card、frame-master =<&sound0_master>;
    简单音频卡、位时钟反转;

    sound0_master:简单音频卡、CPU{
    Sound-Dai =<&mcasp2>;
    系统时钟频率=<11289600>;
    };

    简单音频卡、编解码器{
    sound-dai =<&tlv320aic3104>;
    时钟=<&ATL_clkin2_ck>;
    };
    };

    i2c3{(&I)
    时钟频率=<100000 >;
    状态="正常";

    tlv320aic3104:tlv320aic3104@18{
    #sound-di-cells =<0>;
    兼容="ti、tlv320aic3104";
    reg =<0x18>;
    adc -稳定-ms =<40>;
    GPIO-RESET =<&GPIO3 29 0>;
    状态="正常";
    };

    EEPROM@50{
    兼容="at、24c32";
    reg =<0x50>;
    pagesize =<32>;
    状态="正常";
    };
    };

    &ATL{
    分配的时钟=<&ABE_DPLL_SYS_clk_mux>、
    <&ATL_gfclk_mux>、
    <DPLL_AE_ck >、
    <DPLL_AEM2x2_ck >、
    &ATL_clkin1_ck>、
    <&ATL_clkin2_ck>;
    分配的时钟父级=<&sys_clkin2>、<&DPLL_AE_M2_ck>;
    分配的时钟速率=<0>、<0>、<180633600>、<361267200>、
    <11289600>、<11289600>;

    状态="正常";

    atl2{
    BWS = ;
    AWS = ;
    };
    };

    mcasp2{(&M)
    #sound-di-cells =<0>;
    分配的时钟=<&mcasp2_ahclkx_mux>;
    分配的时钟父级=<&ATL_clkin2_ck>;

    状态="正常";

    OP-MODE =<0>; /* mcasp_iis_mode */
    TDM-SLOTS =<2>;
    /* 4串行器*/
    serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
    1 2 0 0
    >;
    tx-num-evt =<32>;
    Rx-num-evt =<32>;
    };


    我尝试了播放和扬声器测试

    通过扬声器测试、我会在扬声器中有一点杂音、然后保持沉默

    root@activa-global-display:~ó n speaker-test

    扬声器测试1.1.0

    播放设备为默认设置
    流参数为48000Hz、S16_LE、1个通道
    使用16个粉色噪声的八倍
    速率设置为48000Hz (请求的48000Hz)
    缓冲器大小范围为278至35665
    周期大小范围为139至17833
    使用最大缓冲器尺寸35664
    周期= 4
    设置 PERIOD_SIZE = 5094
    设置为 buffer_size = 35664
    0 -左前
    每个周期的时间= 2.232999
    0 -左前
    每个周期的时间= 2.972086
    0 -左前


    root@activa-global-display:~# aplay -vv DougKershaw.wav
    播放“DougKershaw.wav”波:有符号16位小端字节序,速率44100Hz,立体声
    插入 PCM:硬件 PCM 卡0 "AACTIA-Sound"设备0子设备0
    其设置为:
    数据流 :播放
    访问 :rw_interleaved
    格式 :S16_LE
    子格式:标准
    通道 :2.
    速率 :44100
    确切价格: 44100(44100/1)
    msbits :16.
    Buffer_size:22052
    Period_size:5513
    Period_Time:125011
    tstamp_mode:无
    tstamp_type:单调
    Period_step:1.
    AVAIL_MIN:5513
    Period_event:0
    START_THRESHOLD:22052
    STOP_THRESHOLD:22052
    Silence_threshold:0
    Silence_size:0
    边界 :1445199872
    应用程序 :0
    HW_PTR :0
    ################## + | 38%

    没有声音发出、只是第一次发出噼啪声

    我使用了 alsamixer 将所有行设置为最大值

    这是控制的输出

    numid=1、iface=Mixer、name='PCM 播放音量'
    numid=15、iface=Mixer、name='Line DAC 回放音量'
    numid=14、iface=混频器、name='Line PGA 旁路音量'
    numid=20、iface=Mixer、name='Line Playback Switch'
    numid=33、iface=mixer、name='ADC HPF cut-off'
    numid=23、iface=Mixer、name='AGC Switch'
    numid=30、iface=混频器、name='强调开关'
    numid=17、iface=Mixer、name='HP DAC 回放音量'
    numid=16、iface=Mixer、name='HP PGA 旁路音量'
    numid=21,iface=混音器,name='HP 回放开关'
    numid=19、iface=Mixer、name='HPCOM DAC 回放音量'
    numid=18、iface=Mixer、name='HPCOM PGA 旁路音量'
    numid=22、iface=Mixer、name='HPCOM Playback Switch'
    numid=26,iface=mix,name='Left AGC Attack Times'(左 AGC 攻击时间)
    numid=28、iface=Mixer、name='Left AGC DECAY Time'(左侧 AGC 衰减时间)
    numid=24、iface=混频器、name='Left AGC Target Level'
    numid=36、iface=混频器、name='Left DAC Mux'
    numid=61、iface=Mixer、name='Left HP Mixer DACL1 Switch'
    numid=7、iface=Mixer、name='Left HP Mixer DACR1 Playback Volume'
    numid=63,iface=混音器,name='Left HP Mixer DACR1 Switch'
    numid=60,iface=混音器,name='Left HP Mixer PGAL 旁路开关'
    numid=62,iface=混音器,name='Left HP Mixer PGAR Bypass Switch'
    numid=6、iface=Mixer、name='Left HP Mixer PGAR Bypass Volume
    numid=69、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer DACL1 Switch'
    numid=11、iface=mixer、name='Left HPCOM Mixer DACR1 Playback Volume (左 HPCOM 混音器 DACR1播放音量)'
    numid=71、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer DACR1 Switch'
    numid=68、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer PGAL 旁路开关'
    numid=70、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Switch'
    numid=10、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Volume'
    numid=37、iface=混频器、name='Left HPCOM Mux'
    numid=53,iface=混频器,name='Left Line Mixer DACL1 Switch'
    numid=3、iface=Mixer、name='Left Line Mixer DACR1 Playback Volume'
    numid=55、iface=混频器、name='Left Line Mixer DACR1 Switch'
    numid=52,iface=混频器,name='Left Line Mixer PGAL 旁路开关'
    numid=54、iface=Mixer、name='Left Line Mixer PGAR Bypass Switch'
    numid=2、iface=Mixer、name='Left Line Mixer PGAR Bypass Volume'
    numid=40、iface=mixer、name='Left Line1L Mux'
    numid=41、iface=mixer、name='Left Line1R Mux'
    numid=44、iface=Mixer、name='Left PGA Mixer Line1L Switch'
    numid=45、iface=Mixer、name='Left PGA Mixer Line1R 开关'
    numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
    numid=47、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2R Switch'
    numid=34,iface=Mixer,name='Output Driver Power-On Time'(输出驱动器加电时间)
    numid=35、iface=混频器、name='Output Driver Ram-up step'(输出驱动器斜升步进)
    numid=32、iface=混频器、name='PGA 捕捉开关'
    numid=31、iface=Mixer、name='PGA Capture Volume'
    numid=27、iface=mixer、name='Right AGC Attack Time'(右侧 AGC 攻击时间)
    numid=29、iface=mixer、name='Right AGC DECAY Time'(右 AGC 衰减时间)
    numid=25、iface=mixer、name='Right AGC Target Level'(数字=25、iface=mixer、名称='Right AGC 目标级别'
    numid=38、iface=mixer、name='Right DAC Mux'
    numid=9、iface=mixer、name='Right HP Mixer DACL1回放音量'
    numid=65,iface=混音器,name='Right HP Mixer DACL1 Switch'
    numid=67,iface=混音器,name='Right HP Mixer DACR1 Switch'
    numid=64、iface=Mixer、name='Right HP Mixer PGAL 旁路开关'
    numid=8、iface=Mixer、name='Right HP Mixer PGAL Bypass Volume'
    numid=66,iface=混音器,name='Right HP Mixer PGAR Bypass Switch'
    numid=13、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACL1 Playback Volume'(numid=13、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACL1播放
    numid=73、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACL1 Switch'
    numid=75、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACR1 Switch'
    numid=72、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer PGAL 旁路开关'
    numid=12、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer PGAL Bypass Volume'
    numid=74、iface=Mixer、name='Right HPCOM Mixer PGAR Bypass Switch'
    numid=39、iface=mixer、name='Right HPCOM Mux'
    numid=5、iface=Mixer、name='Right Line Mixer DACL1回放音量'
    numid=57、iface=Mixer、name='Right Line Mixer DACL1 Switch'
    numid=59、iface=Mixer、name='Right Line Mixer DACR1 Switch'
    numid=56、iface=Mixer、name='Right Line Mixer PGAL 旁路开关'
    numid=4、iface=Mixer、name='Right Line Mixer PGAL Bypass Volume'
    numid=58,iface=混频器,name='Right Line Mixer PGAR Bypass Switch'
    numid=42、iface=mixer、name='Right Line1L Mux'
    numid=43、iface=mixer、name='Right Line1R Mux'
    numid=49、iface=Mixer、name='Right PGA Mixer Line1L Switch'
    numid=48、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Line1R 开关'
    numid=50、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2L Switch'
    numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'

    这是内容的输出

    numid=1、iface=Mixer、name='PCM 播放音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=127,step=0
    :值=127,127
    | dBscale-min=-63.50dB、STEP=0.50dB、MUTE=0
    numid=15、iface=Mixer、name='Line DAC 回放音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=118,step=0
    :值=118,118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=14、iface=混频器、name='Line PGA 旁路音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=118,step=0
    :值=118,118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=20、iface=Mixer、name='Line Playback Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=2
    : values=on,on
    numid=33、iface=mixer、name='ADC HPF cut-off'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=2,items=4.
    ;项目#0“已禁用”
    ;项目#1'0.0045xFs'
    ;项目#2 '0.0125xFs'
    ;项目#3'0.025xFs'
    :值=0、0
    numid=23、iface=Mixer、name='AGC Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=2
    :values=off,off
    numid=30、iface=混频器、name='强调开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=2
    :values=off,off
    numid=17、iface=Mixer、name='HP DAC 回放音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=118,step=0
    :值=118,118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=16、iface=Mixer、name='HP PGA 旁路音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=118,step=0
    :值=71,71
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=21,iface=混音器,name='HP 回放开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=2
    : values=on,on
    numid=19、iface=Mixer、name='HPCOM DAC 回放音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=118,step=0
    :值=71,71
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=18、iface=Mixer、name='HPCOM PGA 旁路音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=118,step=0
    :值=71,71
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=22、iface=Mixer、name='HPCOM Playback Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=2
    : values=on,on
    numid=26,iface=mix,name='Left AGC Attack Times'(左 AGC 攻击时间)
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=4
    ;项目#0'8ms'
    ;项目#1 '11ms'
    ;项目#2 '16ms'
    ;项目#3'20ms'
    :值=0
    numid=28、iface=Mixer、name='Left AGC DECAY Time'(左侧 AGC 衰减时间)
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=4
    ;项目#0'100ms'
    ;项目#1 '200ms'
    ;项目#2 '400ms'
    ;项目#3'500ms'
    :值=0
    numid=24、iface=混频器、name='Left AGC Target Level'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=8
    ;项目#0'-5.5dB'
    ;项目#1'-8dB'
    ;项目#2 '-10dB'
    ;项目#3'-12dB'
    ;项目#4'-14dB'
    ;项目#5'-17dB'
    ;项目#6'-20dB'
    ;项目#7'-24dB'
    :值=0
    numid=36、iface=混频器、name='Left DAC Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=3
    ;项目#0 'DAC_L1'
    ;项目#1 'DAC_L3'
    ;项目#2 'DAC_L2'
    :值=0
    numid=61、iface=Mixer、name='Left HP Mixer DACL1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=7、iface=Mixer、name='Left HP Mixer DACR1 Playback Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=63,iface=混音器,name='Left HP Mixer DACR1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=60,iface=混音器,name='Left HP Mixer PGAL 旁路开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=62,iface=混音器,name='Left HP Mixer PGAR Bypass Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=6、iface=Mixer、name='Left HP Mixer PGAR Bypass Volume
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=69、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer DACL1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=11、iface=mixer、name='Left HPCOM Mixer DACR1 Playback Volume (左 HPCOM 混音器 DACR1播放音量)'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=71、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer DACR1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=68、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer PGAL 旁路开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=70、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=10、iface=Mixer、name='Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=37、iface=混频器、name='Left HPCOM Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=3
    ;项目#0' HPLOUT 的输出'
    ;项目#1“恒定 VCM”
    ;项目#2“单端”
    :值=0
    numid=53,iface=混频器,name='Left Line Mixer DACL1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=3、iface=Mixer、name='Left Line Mixer DACR1 Playback Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=55、iface=混频器、name='Left Line Mixer DACR1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=52,iface=混频器,name='Left Line Mixer PGAL 旁路开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=54、iface=Mixer、name='Left Line Mixer PGAR Bypass Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=2、iface=Mixer、name='Left Line Mixer PGAR Bypass Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=40、iface=mixer、name='Left Line1L Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=2
    ;项目#0'单端'
    ;项目#1 '电势'
    :值=0
    numid=41、iface=mixer、name='Left Line1R Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=2
    ;项目#0'单端'
    ;项目#1 '电势'
    :值=0
    numid=44、iface=Mixer、name='Left PGA Mixer Line1L Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=45、iface=Mixer、name='Left PGA Mixer Line1R 开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=47、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2R Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=34,iface=Mixer,name='Output Driver Power-On Time'(输出驱动器加电时间)
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=12
    ;项目#0'0us'
    ;项目#1'10us'
    ;项目#2 '100us'
    ;项目#3'1ms'
    ;项目#4'10ms'
    ;项目#5'50ms'
    ;项目#6'100ms'
    ;项目#7'200ms'
    ;项目#8'400ms'
    ;项目#9'800ms'
    ;项目#10'2s'
    ;项目#11'4s'
    :值=0
    numid=35、iface=混频器、name='Output Driver Ram-up step'(输出驱动器斜升步进)
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=4
    ;项目#0'0ms'
    ;项目#1'1ms'
    ;项目#2 '2ms'
    ;项目#3'4ms'
    :值=0
    numid=32、iface=混频器、name='PGA 捕捉开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=2
    : values=on,on
    numid=31、iface=Mixer、name='PGA Capture Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=119,step=0
    :值=32、32
    | dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE =0
    numid=27、iface=mixer、name='Right AGC Attack Time'(右侧 AGC 攻击时间)
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=4
    ;项目#0'8ms'
    ;项目#1 '11ms'
    ;项目#2 '16ms'
    ;项目#3'20ms'
    :值=0
    numid=29、iface=mixer、name='Right AGC DECAY Time'(右 AGC 衰减时间)
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=4
    ;项目#0'100ms'
    ;项目#1 '200ms'
    ;项目#2 '400ms'
    ;项目#3'500ms'
    :值=0
    numid=25、iface=mixer、name='Right AGC Target Level'(数字=25、iface=mixer、名称='Right AGC 目标级别'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=8
    ;项目#0'-5.5dB'
    ;项目#1'-8dB'
    ;项目#2 '-10dB'
    ;项目#3'-12dB'
    ;项目#4'-14dB'
    ;项目#5'-17dB'
    ;项目#6'-20dB'
    ;项目#7'-24dB'
    :值=0
    numid=38、iface=mixer、name='Right DAC Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=3
    ;项目#0 'DAC_R1'
    ;项目#1 'DAC_R3'
    ;项目#2 'DAC_R2'
    :值=0
    numid=9、iface=mixer、name='Right HP Mixer DACL1回放音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=65,iface=混音器,name='Right HP Mixer DACL1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=67,iface=混音器,name='Right HP Mixer DACR1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=64、iface=Mixer、name='Right HP Mixer PGAL 旁路开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=8、iface=Mixer、name='Right HP Mixer PGAL Bypass Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=66,iface=混音器,name='Right HP Mixer PGAR Bypass Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=13、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACL1 Playback Volume'(numid=13、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACL1播放
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=73、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACL1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=75、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer DACR1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=72、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer PGAL 旁路开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=12、iface=mixer、name='Right HPCOM Mixer PGAL Bypass Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=74、iface=Mixer、name='Right HPCOM Mixer PGAR Bypass Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=39、iface=mixer、name='Right HPCOM Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=5
    ;项目#0'高级设备的输出'
    ;项目#1“恒定 VCM”
    ;项目#2“单端”
    ;项目#3' HPLCOM 的输出'
    ;项目#4'外部反馈'
    :值=0
    numid=5、iface=Mixer、name='Right Line Mixer DACL1回放音量'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=57、iface=Mixer、name='Right Line Mixer DACL1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=59、iface=Mixer、name='Right Line Mixer DACR1 Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=56、iface=Mixer、name='Right Line Mixer PGAL 旁路开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=4、iface=Mixer、name='Right Line Mixer PGAL Bypass Volume'
    ; type=integer,access=rw--r--,values=1,min=0,max=118,step=0
    :值=118
    | dBscale-min=-59.00dB、step=0.50dB、MUTE=1
    numid=58,iface=混频器,name='Right Line Mixer PGAR Bypass Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=42、iface=mixer、name='Right Line1L Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=2
    ;项目#0'单端'
    ;项目#1 '电势'
    :值=0
    numid=43、iface=mixer、name='Right Line1R Mux'
    ; type=枚 举, access=rw---- ,values=1、items=2
    ;项目#0'单端'
    ;项目#1 '电势'
    :值=0
    numid=49、iface=Mixer、name='Right PGA Mixer Line1L Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=48、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Line1R 开关'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=on
    numid=50、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2L Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off
    numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
    ; type=Boolean,access=rw---- ,值=1
    :values=off

    Michel Catudal
    ACTIA Corp.