This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:需要有关使用 Vision SDK 实现颜色距离算法的帮助

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639945/tda2evm5777-need-help-for-color-distance-algorithm-implementation-using-vision-sdk

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们正在使用 TDA2x 电路板进行图像处理(使用 Vision SDK)、并实施颜色距离(差异)算法、该算法将从两个不同的摄像头获取视频输入。

我们的问题是、我们想知道如何在算法过程中分离传入的数据、以便我们可以对每个数据应用一些处理、以及我们需要为其执行哪些设置。

我们正在参考 LVDS_VIP_MULTI_CAM_VIEW 用例、但我们找不到与我们的要求相关的有用信息、请告知我们是否有其他文档来了解此文件。

请优先帮助我们解决此问题、因为我们的运行时间很短、如果您能为我们提供一些示例、将会更有帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用频道编号(Chid)信息区分视频流与摄像机来源1和2。 理想情况下、第一个摄像头的视频流为 Chid=0、第二个摄像头的视频流为 Chid=1

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。