请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 主题中讨论的其他器件:TDA2
工具/软件:TI C/C++编译器
您好*!
我需要在 SDK 外部使用 Linux (Remoteproc)固件机制启动 TDA2的 DSP、而无需使用 CCS 和 SYS/BIOS/RTOS。
我需要什么以及在 TI 提供的 visual SDK 中的什么位置可以找到它?
(当然,需要使用 cl6x 来构建 ELF,这是一个用于 Remoteproc 的自定义映射表,类似于设置 IRQ-vector-table 并跳转到 C 代码的"main..."。)
是否有可用的示例?