This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:使用 XDS100V3仿真器的 CCS V3.3

Guru**** 2601625 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649709/tmdslcdk6748-ccs-v3-3-using-xds100v3-emulator

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

大家好、

我有一个板 LCDK_OMAP-L138、我想使用 CCS v3.3与 TI XDS100V3进行测试。我所做的就是安装 ccsv3.3、它在 我的桌面 CCS Studio V303和 Setup CCS Studio 上创建了两个图标。

我刚刚打开了 Setup CCS Studio 以导入板 LCDK_6748/OMAP_L138。 但 C6000系列中没有列出 LCDK。

我尝试在 Spectrum Digital 网站上查找驱动程序、但没有找到任何驱动程序。

请参见下图  

我只需要知道我是否可以使用适用于 LCDK/OMAP (6748)电路板的 ccsv3.3、从何处获取相同的驱动程序、以便将其列在上面的字段中。

谢谢你