This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745中的 PLL 分频器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639995/pll-dividers-in-tms320c6745

主题中讨论的其他器件:TMS320C6745ADS1274

您好!  

我有一个与 PLL 分频器相关的问题。 我们希望使用 CLK 频率为456MHz (SYSCLK1 =456MHz)的 DSP、并且我还需要 大约27MHz (SYSCLK2 = 27MHz)的 SPI_CLOCK 频率。 我在 TMS320C6745数据表 http://www.ti.com/lit/ug/spruh91d/spruh91d.pdf (第118页)上看到 了以下内容:

"SYSCLK1/SYSCLK6、SYSCLK2和 SYSCLK4的 PLL 控制器0中的分频值不是固定的
因此、出于节能的原因、您可以更改除法值。 但您有责任保证
这些时钟域之间的分频比必须固定为1:2:4。"

因此 、如果我只能使用该值、我就无法达到所需的频率值。 那么、我可以使用其他值来获得我需要或不需要的频率吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos
    为列出的 SYSCLK 保持特定频率比的要求是一项严格的功能要求。

    您能否尝试使用以下 wiki 上提供的 xls 电子表格/时钟工具来了解您可以获得的 SPI 和 CPU 性能最接近的内容
    processors.wiki.ti.com/.../AM18xx

    这还将突出显示数据表/时钟规格中的任何违规行为。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、非常感谢您的回答。

    我的问题是我需要一个高 DSP 频率、但是 SPI_CLOCK 将连接到 ADS1274、并且该器件允许的最高频率为27MHz、因此在最好的情况下、我可以在 DSP 上获得27*2=54MHz、对吧?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos

    我希望您对 SPI 模块的源 SYSCLK2与模块时钟的分频时钟的 SPI 时钟有误。 这就是我鼓励您使用计时电子表格进行通信的原因。  

    以下是我对您尝试执行的操作的解释。 请参阅已缓存的 xls、编程为具有432MHz 的器件频率和27MHz 的 SPI 时钟(请参阅 PLL 结构和 SPI 选项卡)

    如果我缺少一些东西、请告诉我们。  

    e2e.ti.com/.../SYS_5F00_CLK_5F00_CALC_5F00_OMAP_2D00_L137_5F00_C674X_5F00_AM17X_5F00_v1p2.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Mukul、

    您的解释非常严格、我完全误解了 SYSCLK2。

    此致