This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:C6657 PCIe 的输出电压是多少?

Guru**** 2600545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649584/tms320c6657-what-is-the-output-voltage-of-c6657-pcie

器件型号:TMS320C6657

您好、香榭丽舍

C6657 PCIe 的输出电压是多少? 客户希望将其连接到峰间电压为1V 的 FPGA、他是否需要电压转换器?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、PCIe 在 FPGA 中作为硬块实现、因此问题在于 FPGA 符合什么标准。 只要 FPGA 与第1代和第2代兼容、我相信可以继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    我认为可以将此 FPGA 连接到 C6657 PCIe、但它将在边界情况下工作。 参阅 TI Keystone DSP PCIe 串行器/解串器 IBIS-AMI 模型部分3.2发送器 AMI 模型参数表3中描述的电压范围为0.765至1V
    www.ti.com/.../sprabw3.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev