This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 DSK 套件 TMS320C6713进行大学实验室实验所需的帮助

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640143/ccs-help-needed-for-university-laboratory-experiments-using-dsk-kit-tms320c6713

工具/软件:Code Composer Studio

我是萨克拉门托加利福尼亚州立大学的研究生。 我对 DSK 套件 TMS320C6713有几个问题。 在我大学的电气部门、我们尝试使用 Windows  10的套件 TMS320C6713进行实验之一。 我们尝试了正弦波生成程序、能够在控制台中成功生成输出、但无法在示波器中看到输出。 我们尝试了 Code Composer Studio 版本5和6、但我们在两个版本中都面临上述问题。
如果您能让我们知道哪个 CCS 版本适用于 Windows 7及更高版本的套件 DSK 套件 TMS320C6713 ,那将会很棒。 此外、如果您可以共享 DSK 套件 TMS320C6713所需的任何演示程序和所有支持文件、以便 我们可以在此基础上进行构建、那将是一个很棒的选择。
非常感谢您的观看。 我还将我的程序文件与此线程连接在一起。
请有人帮助我解决此问题。  希望能听到您的反馈。 请参阅下面的程序代码、
 
===
main.c
=====

/********
//说明:此应用程序使用探测点获取输入
//(正弦波)。 然后、它获取该信号并应用增益
//对其进行系数计算。
//文件名:sine.c
/********

#include
#include "sine.h"

//增益控制变量
int gain = INITIALGAIN;

//声明和初始化 IO 缓冲区
BufferContents currentBuffer;

//定义一些函数
静态空处理();//处理输入并生成输出
要与 ProbePoint 一起使用的静态 void dataIO();//虚拟函数

void main()

PUs ("正弦波示例已启动。\n");

while (true)//循环永远

/*使用连接到主机文件的探测点读取输入数据。
将输出数据写入通过探测点连接的图形。 *
dataio();

/*对输入应用增益以获得输出*/
处理();

/*
*函数:对输入信号应用信号处理变换
以生成输出信号
*参数:BufferContents 结构、包含大小为 BUFFSIZE 的输入/输出数组
*返回值:无。
*
静态空处理()

int size = BUFFSIZE;

while (size--){
currentBuffer.output[size]= currentBuffer.input[size]*增益;//对输入应用增益

/*
*函数:读取输入信号和写入处理后的输出信号
*使用 ProbePoints
*参数:无。
*返回值:无。
*
静态空 dataIO()

/*执行数据 I/O */
返回;

====

sine.h

====

/********
//说明:此应用程序使用 ProbePoints 获取输入
//(正弦波)。 然后、它获取该信号并应用增益
//对其进行系数计算。
//文件名:Sine.h
/********

//定义布尔值 true
#ifndef true
#define true 1.
#endif

//缓冲器常数
#define BUFFSIZE 0x64
#define INITIALGAIN 5.

// IO 缓冲器结构
typedef struct IOBuffer{
INT 输入[BUFFSIZE];
INT OUTPUT[BUFFSIZE];
}缓冲器内容;

 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK 版本? 或者您是否正在运行一些裸机示例?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 Windows 10中使用 CCS 版本5.3.0和6.0.1。 我尝试使用套件 TMS320C6713来运行正弦波生成。 我能够无任何错误地运行该程序、但无法在示波器中看到输出正弦波。