请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:AM5718、
我被告知、获得六个端口的唯一方法是使用 AM5718而不是 AM5728、因为 AM5728与 PRU1 MII 引脚共享其千兆位以太网引脚。 但是、是否可以使用一个连接到 A-15的 Gb 交换机和一个连接到 PRU1 MII 端口的 MII? 在此设置中、我将让 PRU1端口解析工业协议、并让 A-15端口连接到互联网。 在 pinmux 工具中似乎可以进行此操作、但我想进行确认。