Thread 中讨论的其他器件: 66AK2G02、 SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
在遇到其他问题后(请参阅我的其他文章)、我了解了如何查找 EVMK2G 平台的实际示例。 (对于有类似问题的用户,我必须导航到“View->Resource Explorer Classic”,它在左侧提供了 Resource Explorer 在首次安装时自动出现的下拉列表。)
然后、我在下拉列表中选择了"SYS/BIOS/未分类的器件"。 然后、我安装并编译了三个不同 的示例工程、它们都具有我无法弄清的相同基本编译错误。
我安装并编译了:
"66AK2G02 - Cortex A [ARM]- GNU 目标示例-典型"
"K2GEVM - Cortex A [ARM]- GNU 目标示例-通用示例- Hello 示例"
"K2GEVM - Cortex A [ARM]- GNU 目标示例-通用示例-半托管示例"
由于类似的原因、所有这些都无法编译:
说明资源路径位置类型
gmake:***没有规则使目标'build-1343973039'成为'configPkg/compiler.opt'所需的。Typical_66AK2G02_CortexA C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 Typical_66AK2G02_CortexA C/C++问题
gmake[1]:***[Build-1343973039-InProC]错误1 Typical_66AK2G02_CortexA C/C++问题
目标'Build-1343973039-InProc '的配方失败 subdir_rules.mk /Typical_66AK2G02_CortexA/调试行12 C/C++问题
xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。 .xdchelp /Typical_66AK2G02_CortexA 第71行 C/C++问题
由于我使用的是 XDCtools 3.50.03.33、我不认为这是问题所在。 在安装 ccs_setup_7.3.0.00019.exe 和 ti-processor-sdk-rtos-k2g-evm-04.01.00.06-Windows-x86-Install.exe 并仔细按照中的说明操作后、我遇到了这些错误